This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7812B:HTOL 和 AMP;PCN 时的 HTSL 条件- AMC7812BSRGCR

Guru**** 2482265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1271141/amc7812b-htol-htsl-condition-when-pcn---amc7812bsrgcr

器件型号:AMC7812B

大家好、

我需要你的帮助 HTOL & HTSL 的 公式的时间或 密度。 当 AMC7812BSRGCR 的 PCN 时、我们在当前数据表中将 HTOL 和 HTSL 作为不同的条件进行处理。 我也知道它符合 JEDEC 的标准、但我需要你们的帮助来证明它与合成橡胶是一样的。 你能解释一下为什么这些条件都是相同的原始的吗?

HTOL - 原版:120°C + 1000小时--> PCN:150°C + 300小时

HTSL - Original : 150°C + 1000hous --> PCN : 170°C + 420hours

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    感谢您的联系、我会在您的问题得到解答后回复您。

    谢谢。
    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    很抱歉耽误你的时间! 我已经联系了一些主管质量测试的人员、但尚未得到回复。

    谢谢。
    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    再次为延误感到抱歉! 我收到了执行我们质量测试的人员的回复:

    "我们运行的 HTOL 条件是125°C、1000小时或150°C、300小时、它们是等效的。 150°C 条件时、加速度更高、时间更短。 这两个条件都符合 JEDEC 47。 这两个条件可以运行。 第一个参数是150C、1000小时或170C、420小时、由于温度更高、我们可以缩短每个 JEDEC 的时间。  

    125 C/1000小时 和150 C/300小时之间的等效值基于阿累尼乌斯方程、使用0.7eV、在55°C 时降低。 请参见 JEDEC JESD47L 第5.5 (a)节的摘录。 我们使用温度加速缩短了时间。

    • HTOL –此处列出的持续时间通常是符合给定应用级别的可接受期限。 不过、这并不一定表示特定使用条件下的寿命要求。 这取决于故障机制和应用环境。 例如、视在活化能为0.7eV、125°C 应力温度和55°C 使用温度下、加速因子(阿累尼乌斯方程)为78.6。 这意味着1000小时的压力持续时间相当于使用9年。  根据125C/1000小时的时基故障率和150C/300小时的时基故障率查看下面的两种计算结果。  请注意使用较高温度时加速因子的增加。

    希望这有助于回答您的问题。

    谢谢。
    埃林