This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80502EVM:软件安装问题

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1275485/dac80502evm-software-install-issue

器件型号:DAC80502EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

您好!

我正在尝试安装 dac80502evm 软件。 打开打开打开应用程序将收到一条警告、提示"Could not locate the LabVIEW Run-Time Engine (无法找到 LabVIEW 运行时引擎)"。 我单击链接并安装了运行时、然后重新启动了我的计算机。 无论我安装的运行时版本是什么、它都会继续显示此错误(自述文件显示安装的是2014 SP1版本、我使用的是最新版本和此版本)。 我还安装了 USB2ANY 版本2.7.0.0版软件。 有什么我失踪的东西吗? 用户手册仅说明安装 DAC80502EVM 软件、不安装其他支持软件。

谢谢。

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    是否可以确保安装的是32位版本的运行时引擎?  

    我认为该软件本身是32位的、所以它将会寻找该版本。

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、为了使其正常工作、我必须卸载64位版本、并且只安装运行时的2014 SP1版本。

    亚历克斯