大家好!
我已从您的网站上阅读过有关这些转换器的大量信息以及其他应用手册、请尝试在设计过程中不会出现故障。 如果出了什么问题、您能给我一些建议吗? 也许有一些建议或指出任何错误?

注意:所有没有指定值的电阻器均为50欧姆。 此外、我读到 AINCOM 仅用于单端测量、但由于在我开始新设计时经常出错、因此我决定在那里放置一个未焊接的0欧姆电阻器来将其连接到 GND。 此外、AGND 和 GND 均已连接。 我设计了电路来测量-10°C 到100°C 范围内的 PT100。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
我已从您的网站上阅读过有关这些转换器的大量信息以及其他应用手册、请尝试在设计过程中不会出现故障。 如果出了什么问题、您能给我一些建议吗? 也许有一些建议或指出任何错误?

注意:所有没有指定值的电阻器均为50欧姆。 此外、我读到 AINCOM 仅用于单端测量、但由于在我开始新设计时经常出错、因此我决定在那里放置一个未焊接的0欧姆电阻器来将其连接到 GND。 此外、AGND 和 GND 均已连接。 我设计了电路来测量-10°C 到100°C 范围内的 PT100。
尊敬的 Martin:
唯一真正的问题是 REFN0输入滤波电阻。 这会在关闭基准缓冲器时(连接到 AVSS 时需要)增加误差、因此应使用0欧姆电阻器替换 R7或直接连接到 AVSS (AGND)。 C2应为 DNP 或已移除。
不会清除基准电阻 R1的温度系数。 该电阻器的漂移应为10ppm 或更佳。
目前尚不清楚您打算将哪个电流用于 IDAC、但最低基准电压为0.5V、因此至少需要500uA。
AINCOM 实际上与任何其他 ADC 输入相同。 也许最好把这称为不同的东西,因为它经常是混淆的。
在电路中、您选择了串联组合、这意味着必须连接 RTD 才能使电路工作。 由于有额外的引脚可独立地将 IDAC 源连接到每个 RTD、因此您可以通过使用需要额外基准电阻器的第二个基准输入来独立连接 RTD、也可以并联它们。 其优点是不需要同时连接两个 RTD 即可进行测量。 这有助于在断线时隔离 RTD。 请参阅 《RTD 测量基本指南》 第2.9节中的电路。
此致、
鲍勃 B