This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12QJ1600-SP:JESD204C JMode 选择和线路速率

Guru**** 2502095 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12QJ1600-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1276497/adc12qj1600-sp-jesd204c-jmode-selection-and-line-rates

器件型号:ADC12QJ1600-SP

我们正在考虑在我们的某个设计中使用 ADC12QJ1600-SP、但对于为 JESD204C 接口选择 J 模式我们有一些问题。

数据表中的表8-15显示了可用的工作模式及其属性(K 值、E、R、时钟范围等)。 它看起来像模式14为9.9Gbps 的线路速率、最终为1.5625MHz 提供了一个 LEMC 频率、表8-15中使用的值 E = 3 (LEMC = fbit/(66*32*E)

但是、我们注意到、表8-13中的 E 注释指出"在 ADC12QJ1600-SP 中始终设置为"1"。 我们应该遵循表8-15中提供的指导来计算 LEMC 频率(E=3、LEMC 频率= 1.5625MHz)、还是应该遵循表8-13中的指导(E=1、LEMC 频率= 4.6875 MHz)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    您应遵循表8-15、E 将设置为3。 表13中有一个您突出显示的部分拼写错误。

    此致!

    埃里克·克莱克纳