This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:ADS1115IDGSR

Guru**** 2526050 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1115-Q1, ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1276245/ads1115-ads1115idgsr

器件型号:ADS1115

您好!

 

我们在网站上订购了 PCB 的 PCB 组件、其中装有一些 ADS1115IDGSR 器件。

当我们使用您的产品时,它总是有您的徽标和字母 Bogi

 

 

 

重点是、这一次当我们收到 PCB 装配件时、部件位置如下:

 

 

 

我们进行了测试、现在它在工作。 我们只想知道该器件是德州仪器(TI)的原装正品还是某种假冒产品。

 

根据数据表、这些是此产品的器件标识:

 

因此、没有任何标记适合该元件。

 

请确认此产品是否为正版。

 

感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    链接到数据表、以检查第45页上的标记

    www.ti.com/.../ads1114.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 的支持部门给出了一个糟糕的答案。

    似乎它们现在制造的是 ADS1115-Q1、这些器件具有新的标记、包括相关标记。 是的、它是正品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergio、

    我不确定您在 TI 会见了谁或他们提供了具体的答案、但如果提供了错误的信息、我深表歉意。  该器件系列有许多型号变体、包括工业和汽车器件型号。  还有几个器件封装选项。  封装标记可能是唯一的、因此如果您从一个器件更改为该器件系列中的另一个器件(例如工业 器件或汽车器件)、您可以转到 TI.com 上的封装器件标识查找来验证封装号。  下面我显示了 ADS1115的通用查找、您可以看到器件上使用的各种标记。

    在这里、您可以看到19J6是 ADS1115BQDGSRQ1器件的有效标记。  此信息也可以在第43页所示封装信息下的器件相应数据表中找到。  不幸的是、您在非汽车版本的数据表下方查找正确的标记、这就是通常更容易在网络查找中查找的原因。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sergio Espada:

    除了 Bob 关于-Q1和非-Q1 ADC 器件标识差异的评论外、您能告诉我们您与 TI 谈话的人是:

    TI 支持给出了一个很糟糕的答案。

    我们希望确保您始终获得最佳的支持、这将有助于纠正我们支持系统中的任何问题、以便我们在未来更好地为您提供帮助。 谢谢!

    -Bryan