This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8568:当在 AVDD 之前为 HVDD 供电时的 IHVDD 电流值

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1270042/ads8568-ihvdd-current-value-when-hvdd-is-supplied-before-avdd

器件型号:ADS8568

尊敬的数据转换器专家:

来自 ADS8568数据表中的11条电源建议

"但是、当在 AVDD 之前给 HVDD 供电时、内部静电放电(ESD)结构会导通、在应用 AVDD 之前、会将 IHVDD 增加到超过额定值。"

您能否具体告诉我、向 HVDD 提供+15V 电压时将是多少 mA?

我担心可能会超过为 HVDD 供电的直流/直流转换器的额定电流。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TC、您好!

    感谢您的发帖。

    我们 不容易获得此类信息。 我订购一个新的 EVM、我们将在 AVDD 关闭时检查 HVDD 上的电源电流。 请给我们几天时间与您联系(如果在我们的实验室中找到未经修改的版本、我们可以更快地进行测量)。 谢谢!

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回复。

    我期待实际测量的结果。

    另外、我了解到 HVDD 会增加通过 ESD 二极管的电流、直至出现 AVDD 电源、
    这并不意味着 HVDD 将提供 AVDD 电流、对吧?

    我们的 HVDD 直流/直流转换器仍有一个额外的90mA。

    可以认为直到 AVDD 电源才会消耗电流、但如果 IHVDD 不考虑 IAVDD 额定值而消耗电流、那么我会参考测量结果。

    此致、

    T.C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、TC。 一旦我们有一些数据要分享、我将在几天后向您提供最新信息。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、T.C.

    很抱歉耽误你的时间。 我们能够进行一些测量、并且  在启用 AVDD 之前、我们始终在5 mA 下看到 I_HVDD 电流。 如果直流/直流转换器可以处理最高90 mA、应该不会出现问题。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、


    我知道是5mA。

    感谢您的调查。

    此致、

    T.C