This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3683EVM:ADC3683EVM

Guru**** 2925810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1276177/adc3683evm-adc3683evm

器件型号:ADC3683EVM

尊敬的诸位:

我将 AD3683的评估板与 TI 数据收集器 TSW1400配合使用。 配置:旁路模式、双线连接、18位。 FFT 频谱中的振幅是可以的、但相应频率是输入频率的两倍。 在我看来、甚至采样也会被跳过。 此外、GUI 会显示4个通道、我需要2个通道(NCO 被旁路、抽取被旁路、因此数据是真实的)。 我假设 ADC35xx 中的设置错误、我应该如何更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktor:

    您能否共享 GUI 和 HSDC Pro 的图像以供我们查看?

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 我的错。 我加载了错误的 FPGA 图像(使用复杂的处理而不是真实的)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktor:

    是否确认在切换到正确的 FPGA 固件后可以立即捕获?

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的关注、是的、我可以确认捕捉数据。