This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M06:通道间串扰

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1276111/ads131m06-crosstalk-between-channels

器件型号:ADS131M06

您好!  

我测量了 ADS131M06的串扰。

案例1:测量范围内的通道0、通道1至5削波、测量值高于1.2V。

使用 ADC 时的测量值

[-0.21721458、1.19999986、1.19999986、1.19999986、1.19999986、1.19999986、1.19999986、1.19999986、1.19999986]]  

案例2:所有通道均处于测量范围内。

[-0.03692994、-1.05122795、0.1748198、-0.69474978、-0.89339933、-0.69500842]

通道0的值比测量范围内所有通道的值低0.2V。 当我使用示波器探测通道0时、我会看到 S1的电压 与 S2 - S6无关保持恒定。 发生什么事了?

一些详细信息和原理图。

原始信号 S1、S2至 S6的范围介于0和5V 之间。  

这些电压通过分压器降至0V - 3.3V 范围。  

当通道1至5被削波时、这意味着 S1至 S5为5V。  

在分压器之后、这意味着 AINXP 引脚上为3.3V。 在 AINXN 引脚上有+1.65V 基准电压。

此致、  
克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Christiaan:

    在第1种情况中、 当您看到来自 ADC 的测量值被削波到1.2V 时、施加到 VAINxP 引脚的电压是多少?  

    在情况2中、您能否解释一下"我看到 S1的电压 独立于 S2 - S6保持恒定"? S2-S6上的输入是什么、您在 S2-S6或 ADC 的输出上看到了什么?

    谢谢、此致(&R)、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dale、  

    感谢您的答复。  

    在第1种情况中、VAINxP 引脚在削波至1.2V 时的值为3.3V。  

    有关 S1-S6的值、请参阅下表。  

    在第1种情况中、s2-s6的值设为5V。 在第2种情况中、其电压范围为0.7V 至2.6V。  VAIN0P 上的电压与情况1和情况2相同。 在情况1和情况2之间、ADC 的输出仍然不同0.2V。  

    案例1
    输出 ADC 1 输出 ADC 2 输出 ADC 3 输出 ADC 4 输出 ADC 5 输出 ADC 6
    -0.23 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
    AI0P AI1P AI2P AI3P AI4P AI5P
    1.57 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40
    AI0N AI1N AI2N AI3N AI4N AI5N
    1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65
    S1 S2 S3 S4 S5 S6
    2.36 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
    案例2
    输出 ADC 1 输出 ADC 2 输出 ADC 3 输出 ADC 4 输出 ADC 5 输出 ADC 6
    -0.039 -1.084 0.128 -0.725 -0.923 -0.725
    AI0P AI1P AI2P AI3P AI4P AI5P
    1.57 0.49 1.76 0.88 0.65 0.87
    AI0N AI1N AI2N AI3N AI4N AI5N
    1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65
    S1 S2 S3 S4 S5 S6
    2.36 0.73 2.64 1.32 0.98 1.3
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Christiaan:

    在情况1中:

    1. 您在除第一个通道( Vref 1)之外的所有通道上从 ADC 输出看到的1.2V 电压是正确的、因为您的输入信号已经超过了 ADC 的最大输入范围、ADS131M06 ADC 的满量程范围是+/ADC、您的增益=1、内部 Vref 是1.2V、 因此、最大输入范围为+/-1.2V。 您的差分输入信号为3.4V-1.65V=1.75V>+1.2V、因此 ADC 将只输出+1.2V 的最大代码/电压
    2. 另请注意、您的 AVDD 为3.3V、 所有输入 引脚上的绝对最大输入电压为 AVDD+0.3、您向 ADC 的 AINxP 施加了3.4V 电压、因此存在 损坏 ADC 的风险。
    3. ADS131M06 ADC 的输入阻抗为330k Ω、略微影响 AINxP 和 AINxN 上的电阻分压器。  

    在情况2中:如果我的理解正确、那么您在 探测通道0时从 ADC 获得了这些通道上的电压。 拔下探头后、ADC 的代码/电压是否恢复到正常值?

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:  

    再次感谢您的答复。

    我在案例1和案例2的范围内探测了 S1 - S6值。  

    根据这些值、我计算了案例1和案例2的 AIXP 值。 VAIXP = 2/3* Sx.

    输出 ADC 的值通过 ADS131m06 SPI 接口进行测量。  

    我的主要问题是、通道0的输出(输出 ADC 1)在情况1和情况2之间为何在0.2V 电压下有所不同。 这两种情况之间唯一不同的是、对于情况2、通道1至5的 AIXP 值设置为3.3V、从而发生削波。   

    此致、  

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    您向通道1~5输入的信号超过了 AVDD 和预期的电压、在第1种情况中、内部 ESD 二极管导通并开始导通、一些内部电路和源在通道之间共享、包括 AVDD 和电压基准、 这应该是您在案例1中看到的现象的原因。 只要 AINxP 上的输入信号 回到正常范围、如第2种情况、您就应该可以获得正确的转换结果、否则、器件已损坏。

    此致、

    戴尔