请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8681 大家好!
快速问题-集成式二阶低通滤波器似乎是器件中的一项出色功能、我很好奇它是如何调整的? 我在数据表中看到、为了实现最佳性能、抗混叠滤波器的–3dB 截止频率通常设置为15kHz。 不过、如果客户对滤波器调优感兴趣、他们会如何做到这一点?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.