This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681:如何调优低通滤波器?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1276193/ads8681-how-is-the-low-pass-filter-tuned

器件型号:ADS8681

大家好!

快速问题-集成式二阶低通滤波器似乎是器件中的一项出色功能、我很好奇它是如何调整的? 我在数据表中看到、为了实现最佳性能、抗混叠滤波器的–3dB 截止频率通常设置为15kHz。 不过、如果客户对滤波器调优感兴趣、他们会如何做到这一点?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abigail:

    感谢您的发帖。

    内部二阶抗混叠滤波器固定在 ADS8681内。 客户没有选项来调整滤波器的频率响应。 我认为也许数据表中的措词可以改进、因为它意味着用户具有一定的灵活性。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复! 这是非常有帮助的信息。 只是为了说明一下、滤波器固定为15kHz?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abigail:

    是的、-3db 带宽固定为15kHz。

    此致、

    瑞安