This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4960:AFE4960:样本数据很少?

Guru**** 2483615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1276047/afe4960-afe4960-few-sample-data

器件型号:AFE4960

您好!

支持。

我很抱歉。 我对这个问题有一个误解。

此问题的样片很少。

RAC 时间周期正确。 8ms @ COUNT_RAC = 1024。

CPU 在64mS 周期内通过轮询方法从 FIFO 获取数据。

我们预计一次大约有8个样本。

但我们一次仅获得4个样本。

要在64mS 内8ms Rac 获取8个样本、我们应该将寄存器设置什么?

 

当前寄存器设置如下所示。

COUNT_RAC=1024Dec。 8ms RAC 时间。

REG_NUM_TS=0 (ADDR0xC4):时隙数=1

REG_NUM_ESAW = 0 (ADDR0xC4)

REG_NUM_BSAW=0 (ADDR0xC4)

CONFIG_TS0=1 (地址0xC2)

我们预计将在64mS 中获取8个样本。

 我们捕获 FIFO 时序。

波形如下所示。

RAC_RST=8ms。

NUM_TS0=0。

CONFIG_TS0=1。

因此、每个 RAC 中只应在 FIFO 中存储1个样本、对吧?

那么、写入指针应在每个 RAC 中向前移动1、对吧?

但波形上的 FIFO_RDY 似乎是一个我无法理解的变动。

 

谢谢。

高幸。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件遵循 NDA、我会通过电子邮件与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已在电子邮件中讨论并解决了问题。