Other Parts Discussed in Thread: ADS1258, ADCPRO
主题中讨论的其他器件: ADCPro
大家好、
我使用的是 ADS1258。 我将在固定扫描模式和单端输入下使用它。 我将通过 SPI 传递寄存器写入命令和寄存器数据。 数据正在正常发送。 我通过通道数据读取寄存器获取数据。
正在发送读取命令0x30。 因此、数据表中提到了在不使用 DRDY 时、建议进行通道数据读取(寄存器格式)。
那么、我如何在不使用 DRDY 的情况下获得实时 ADC 值。
谢谢!
法哈德·克里