This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS61B23:通过 SPI 端口进行 ADC 复位

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1277293/ads61b23-adc-reset-via-spi-port

器件型号:ADS61B23

您好!

通过将 RST 引脚设置为高电平、ADC 处于串行模式。

若要根据数据表、通过 SPI 端口初始化 ADC 寄存器、地址0x00处 ADC 寄存器的位4必须设置为1。

问题:

我们是否可以在同一 SPI 周期(16个时钟)内将配置写入寄存器0x00的其他位、或者

我们是否必须在一个 SPI 周期中先设置 D4、然后在另一个 SPI 周期将配置写入寄存器0x00?

基本上、您是否可以在同一 SPI 周期内执行复位并配置寄存器0x00?

谢谢

兹拉特科·皮卡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zlatko:

    在对寄存器0x00中的其他位进行编程之前、您应该首先进行复位。

    -姜