This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:ADS124S08IRHBR 部分 RTD 测量精度查询

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1276049/ads124s08-ads124s08irhbr-part-rtd-measurement-accuracy-query

器件型号:ADS124S08

我们正在计划使用 ADS124S08IRHBR 器件测量多个 PT100。 (设计中为2 PT100)  

我们计划以四线并联方式设计具有 ADC 的 PT100原理图。

如果 IDAC 的循环和通道间的测量、那么它会提供良好的测量精度? 如果是、那么它会在传导发射、EMI 或 EMC 认证中受到影响?

提前感谢。

此致、

尼尔·沙阿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neel Shah:

    您将只测量两个 RTD 还是还将测量电压/电流? 如果只测量 RTD、则可以使用单独的比例式测量来单独设置每个四线 RTD、因为有两个 IDAC 源和两个基准输入。

    如果使用单个基准输入、用户可以按照 第32页的第2.11节中所述的 RTD 测量基本指南中提供的示例电路进行操作。  其中一个关键因素是将电流引导至滤波电阻器之外、如应用电路中所示。  切换通道时需要考虑的问题是切换输入通道时滤波器元件的模拟稳定延迟。  这就要求在切换通道时、在切换通道和开始转换之间允许有时间。  ADS124S08中有一项特性会在更改配置时自动延迟转换开始。  可编程转换延迟设置在 PGA 寄存器(0x03)中设置、在该寄存器中可提供各种不同的延迟时间。  使用这种方法的优势是到转换开始的延迟时间不需要微控制器使用计时器延迟、并且极大地节省了处理能力和复杂性。

    EMC 测试和认证可能充满挑战性。  我们正在测试各种配置、几个月后就能获得有关电路设计的更好的信息。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。 我们不会仅使用两个 RTD、还将测量电压和电流。

    可以。 我们已经参考了用于设计的基本指南 RTD 测量文档。  

    您能否告诉我们、如果我们进行 IDAC 循环和通道间测量、它会对精度产生影响?

    我们针对两次 PT100测量使用相同的设计概念、如第 32.

    您能否在 TI 完成各种配置的测试后分享测试结果和电路设计信息?

    请注意、电压和电流测量通道在我们的设计中是分开的、并使用内部基准、如果需要、则会使用另一个基准输入来测量电流/电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neel Shah:

    您能否告诉我们是否进行 IDAC 循环和通道间测量会影响准确度?

    只要让输入完成任何模拟稳定、测量之间的精度就会在通道之间保持不变。  稳定时间在很大程度上取决于所使用的 IDAC 电流和滤波器组件、因此我无法给出具体的延迟时间。

    一旦 TI 完成各种配置的测试,您能否分享结果和电路设计信息?

    完成 EMC 测试后、将在 TI.com 上发布一份报告/应用手册。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的答复。

    Bob 说:

    只要让输入完成任何模拟稳定、测量之间的精度就会在通道之间保持不变。  稳定时间在很大程度上取决于所使用的 IDAC 电流和滤波器组件、因此我无法给出具体的延迟时间。

    Neel 说:

    我们计划使用1mA IDAC Current 和 ADS124S08 ADC IC。 可通过 ADC ADS1248S08 IC 生成可编程的延迟时间。

    和滤波器组件按照 TI 四线 PT100 RTD 测量电路使用、低侧参考指南文档和图像如下所示。

     信息是否足以提供延迟时间以提高精度? 能否 请您提供该参数的延迟时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neel Shah:

    正确、ADS124S08具有延迟位、可在您将 START 拉为高电平(或发送 START 命令)的时间和转换开始时间之间添加可编程的延迟。 ADS124S08数据表的第9.4.4.3节对此进行了介绍

    您可以根据滤波器的稳定时间和所需的分辨率选择正确的延迟量。 有关模拟稳定及其计算方法的更多信息、请参阅此应用手册的第6节: https://www.ti.com/lit/an/sbaa535/sbaa535.pdf?ts = 1696434782632

    -Bryan