This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:如何正确设计 ADS1256电路并选择去耦电容器?

Guru**** 2482425 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1256, REF6025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1276934/ads1256-how-to-properly-design-the-ads1256-circuit-and-choose-decoupling-capacitors

器件型号:ADS1256
主题中讨论的其他器件: REF6025、REF5025

这是我设计的原理图。 是否有任何似乎不合理或需要更正的地方?

我的信号范围为0至20Hz、采样率为200Hz。

下面是 ADS1256数据表中提供的电路图。 我想知道为什么有这么多去耦电容器连接到 VREF 引脚及其用途。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LEO_0916

    对原理图的一些想法:

    • 您应考虑在复位时为 DVDD 添加上拉和 PWDN、以确保 ADC 在上电时处于已知状态
    • ADS1256 VREF 输入不进行缓冲。 您应考虑在 REF5025的输出端添加缓冲器、或使用 REF6025等缓冲基准
    • 您不需要 VREF 输入端的所有电容器。 输入端100nF 应该足够
    • REF5025建议在 NR 引脚和接地之间设置一个1uF 电容器、并在 VOUT 和接地之间设置一个可选的 ESR 电阻器+电容器

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助。 我已经对电路进行了修改、请帮助我检查它是否正确。 顺便说一下、我只需要对 RESET 引脚进行外部控制、因此是否足以为 RESET 引脚添加一个上拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LEO_0916

    看起来您完成了我们建议的所有更改、因此这是一个良好的开始

    关于您的问题:即使未将任何内容连接到 SYNC/PWDN 引脚、您仍可以发出 SYNC 命令来同步转换。 因此、只需命令、而不使用引脚、该功能就仍可供您使用。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了!! 非常感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LEO_0916

    很高兴我们可以帮助您快速解决您的问题

    -Bryan