This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08DJ5200RFEVM:申请设计文件

Guru**** 2925170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF, ADC08DJ5200RFEVM, ADC12DJ5200RFEVM, ADC08DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1276288/adc08dj5200rfevm-request-for-design-files

器件型号:ADC08DJ5200RFEVM
主题中讨论的其他器件: ADC12DJ5200RFEVMADC08DJ5200RF、ADC12DJ5200RF

您好!

我恳请提供 ADC08DJ5200RFEVM 的 SchDoc 和 PcbDoc 文件、以供参考、并回答有关使用 板载时钟所需组件更改的一些问题。

某些修改说明似乎已过时、因为我在所拥有的电路板上找不到组件。 我只能看到他们的丝网,但我自己找不到组件。 希望这些文件能够阐明当前的实际设计、并作为我们自己设计的参考。

此致、

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚仔细检查了修订版、发现它是修订版 A。我看到 ADC12DJ5200RFEVM 有多个修订版。 如果有多个版本、您能否提供此版本和最新版本的文件? 提前感谢您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Assembly-Files.zip

    您好、John:

    以下是 ADC08DJ5200RF EVM 的原理图和组装文件。 ADC12DJ5200RF EVM 的设计文件可从 EVM 的网页 ADC12DJ5200RF EVM 网页下载

    此致!

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的回答、这确认了这些部件不在电路板上、但它打开了一个有关板载时钟的新问题。 我将为此制作一个新的主题。

    遗憾的是、链接的信息不包含设计源、仅包含输出文件。 我需要 Altium 源。 它们在以下主题中离线提供: e2e.ti.com/.../adc12dj5200rfevm-design-file-availability

    提前感谢您。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我将使该线程脱机并提供文件。

    谢谢。

    埃里克