This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08:关于输入电压范围的问题。

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1272298/ads114s08-question-about-input-voltage-range

器件型号:ADS114S08

大家好!

我的一个客户正在考虑 将 ADS114S08用于其新产品。
此时、他们有两个 问题、如下所示。
请你给我答复吗?

问题1:
我们 需要在 AINx 和 AINCOM 之间转换电压。
条件如下。
1. AVDD=3.3V,AVSS=0V。
2.5V 内部基准电压。
PGA =导通、增益= 32
4. Vincom 通过 "VB_LEVEL"="0"和"VB_AINC"="1"位连接到((AVDD-AVSS)/2)。
  ( 当 AVDD=3.3V 且 AVSS = 0V 时、Vincom=1.65V)

在这些条件下可以转换的输入电压范围是多少?
我们认为是(+0.078V + 1.65V ~-0.078V + 1.65V)。

我们的理解是否正确?

如果不正确、请告诉我正确的电压范围?
(它是 +0.078V + 1.65V~仅1.65V 吗?)

问题2.
在我们的电路中、AINCOM 和 AVSS 之间放置了3.3k Ω 电阻器。
电阻器从1.65V 降低了多少电压?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,中海和也59.

    以下是您的问题的答案:

    问题1:
    我们 需要在 AINx 和 AINCOM 之间转换电压。
    条件如下。
    1. AVDD=3.3V,AVSS=0V。
    2.5V 内部基准电压。
    PGA =导通、增益= 32
    4. Vincom 通过 "VB_LEVEL"="0"和"VB_AINC"="1"位连接到((AVDD-AVSS)/2)。
      ( 当 AVDD=3.3V 且 AVSS = 0V 时、Vincom=1.65V)

    在这些条件下可以转换的输入电压范围是多少?
    我们认为是(+0.078V + 1.65V ~-0.078V + 1.65V)。

    我们的理解是否正确?

    [/报价]

    需要考虑两个电压范围:第一个是差分输入范围、对于 ADS114S08、该范围定义为+/-VREF/gain。 在您的示例中、这将是+/-2.5 / 32 =+/-78mV。 这是您可以应用的最大差分信号、

    您还需要考虑绝对输入范围、该范围由 ADS114S08数据表中的公式5给出(我已将其复制到下面)。 请注意、这种关系依赖于 ADC 增益、电源电压和差分输入范围。

    例如、如果 VIN (MAX)= 78mV (0.078V)、增益= 32、AVSS = GND 且 AVDD = 3.3V、 然后、根据公式5、AINN 和 AINP 上的绝对电压必须介于0V + 0.15V +(0.078V)*(32 - 1)/2和3.3V - 0.15V -(0.078V)*(32 - 1)/2之间。 或者、换句话说、1.359V < AINN、AINP < 1.941V。在您的情况下、AINN = AINCOM = 1.65V、因此该输入已满足绝对输入范围要求。 您只需确保 AINP 上的绝对电压也满足这些要求

    Unknown 说:
    Q2.
    在我们的电路中、AINCOM 和 AVSS 之间放置了3.3k Ω 电阻器。
    电阻器从1.65V 降低了多少电压?

    该3.3k Ω 电阻器的用途是什么? VBIAS 引脚上的缓冲器不是很强、从数据表中可以看到它具有350欧姆的输出阻抗。 我不会向该引脚引入高阻抗负载。 VBIAS 通常还用于热电偶等偏置非偏置传感器。 因此、请帮助我们了解您打算如何使用 VBIAS 引脚和3.3k Ω 电阻器

    -Bryan

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    非常感谢您的回复、很抱歉我很晚了回复。
    您的回复对我们非常有帮助。

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nakaiya 59、

    感谢您告知我们我们能够解决您的问题  

    -Bryan