This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5401-Q1:关于"Overload&quot 的问题;表25的说明。 DGPO0_MODE、DGPO1_MODE 寄存器。

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5401-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1270400/afe5401-q1-question-about-overload-description-of-table-25-dgpo0_mode-dgpo1_mode-register

器件型号:AFE5401-Q1

大家好!

我的一个客户正在考虑将 AFE5401-Q1用于其新产品。
此时、他们对 表25中的"过载"描述有疑问。 如以下所示、更改了器件数据表第37页的 DGPO0_MODE、DGPO1_MODE 寄存器。

问:
"过载"功能是什么?
这是耗散功率过检测吗?  
或输入信号超范围检测?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我在设计中一探究竟、明天与您联系。

    谢谢!

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    设计团队没有机会对此进行深入研究。 请允许更多时间。 我将在星期一之前回复您。

    谢谢!

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我收到了设计团队的反馈。 过载功能直接在输入采样网络处检测超出范围的输入信号。  

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shabbir、

    非常感谢您的回复、很抱歉我很晚了回复。
    您的回复对我们非常有帮助。

    再次感谢大家、此致、
    和也。