This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8686SEVM-PDK:关于 RESET 信号

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8686SEVM-PDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1276703/ads8686sevm-pdk-about-the-reset-signal

器件型号:ADS8686SEVM-PDK

要执行 A/D 转换、我需要手动按下复位按钮来复位器件。
是否可以使用 SPI 通信发出等效于在外部按下复位按钮的指令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seiya:

    根据 ADS8686SEVM-PDK 的用户指南(图12):"存在完全复位和部分复位按钮。 每个按钮都通过软件启动其各自的复位类型。 可通过按下 EVM 上的 S1 RST 来启动硬件复位。"  您正在通过按下按钮执行手动硬件复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom

    我想在不使用 GUI 或复位按钮的情况下执行复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seiya:

    如果您使用的是出厂时的 EVM 和 GUI/PHI 控制器、则可以轻松对器件进行下电上电。