This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:使用 LMFS 4211获取 LMFS 4244行为

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1276636/adc32rf45-getting-lmfs-4244-behavior-with-lmfs-4211

器件型号:ADC32RF45

根据表18除以6、在尝试使用 LMFS 设置为4211的 ADC 时、我们将获得与预期的4244输出相匹配的输出。 设置 LMFS 时、我们也得到4244的行为。 在使用 DDC 块中的斜坡测试图形时和正常运行时都存在该问题。

ADC 寄存器转储:
主页寄存器:
0x20:0x0000
0x32:0x0000
0x39:0x0050
0x3c:0x0000
0x3D:0x0005
0x57:0x0010
0x58:0x0000
0x5a:0x0000
ADC 页面寄存器:
0x3F:0x0000
0x42:0x0003
失调电压校正页寄存器:(通道 A 通道 B)
0x68:0x0042 0x0042    
数字增益页寄存器:(通道 A      通道 B)
0xa6:0x0000 0x0000    
主数字页寄存器:(通道 A 通道      B)
0x00:0x0000 0x0000    
0xa2:0x0008 0x0008    
JESD 数字页寄存器:(通道 A 通道      B)
0x01:0x0080 0x0080    
0x02:0x0000 0x0000    
0x03:0x0002 0x0002    
0x04:0x0000 0x0000    
0x06:0x0000 0x0000    
0x07:0x001f 0x001f    
0x16:0x0070 0x0070    
0x17:0x0000 0x0000    
0x32:0x0000 0x0000    
0x33:0x0000 0x0000    
0x34:0x0000 0x0000    
0x35:0x0000 0x0000    
0x36:0x0040   0x0000
0x37:0x0002 0x0002    
0x3c:0x0001 0x0000    
0x3E:0x0060 0x0060    
抽取滤波器页面寄存器:(通道 A 通道 B)
0x00:0x0001 0x0001    
0x01:0x0001 0x0001    
0x02:0x0000 0x0000    
0x05:0x0001 0x0001    
0x06:0x0000 0x0000    
0x07:0x0000 0x0000    
0x08:0x0000 0x0000    
0x09:0x0000 0x0000    
0x0A:0x0000 0x0000    
0x0B:0x0000 0x0000    
0x0C:0x0000 0x0000    
0x0D:0x0000 0x0000    
0x0E:0x0000 0x0000    
0x0F:0x0000 0x0000    
0x10:0x0000 0x0000    
0x11:0x0000 0x0000    
0x14:0x0000 0x0000    
0x16:0x0000 0x0000    
0x1E:0x0041 0x0041    
0x1F:0x0001 0x0001    
0x33:0x0000 0x0000    
0x34:0x0000 0x0000    
0x35:0x0000 0x0000    
0x36:0x0000 0x0000    
0x37:0x0004 0x0004    
0x3a:0x0000 0x0000    
功率检测器页面寄存器:(通道 A 通道    B)
0x00:0x0000 0x0000    
0x01:0x0010 0x0010    
0x02:0x0000 0x0000    
0x03:0x0000 0x0000    
0x07:0x00e6 0x00e6    
0x08:0x00cc 0x00cc    
0x09:0x00b3 0x00b3    
0x0A:0x0099 0x0099    
0x0B:0x0000 0x0000    
0x0C:0x0000 0x0000    
0x0D:0x0000 0x0000    
0x0E:0x0000 0x0000    
0x0F:0x0000 0x0000    
0x10:0x0000 0x0000    
0x11:0x0000 0x0000    
0x12:0x0000 0x0000    
0x13:0x0000 0x0000    
0x16:0x0000 0x0000    
0x17:0x0000 0x0000    
0x18:0x0000 0x0000    
0x19:0x0000 0x0000    
0x1a:0x0000 0x0000    
0x1d:0x0000 0x0000    
0x1E:0x0000 0x0000    
0x20:0x0000 0x0000    
0x21:0x0000 0x0000    
0x22:0x0000 0x0000    
0x23:0x0000 0x0000    
0x24:0x0000 0x0000    
0x25:0x0000 0x0000    
0x27:0x0000 0x0000    
0x2b:0x0000 0x0000    
0x33:0x0005 0x0005    
0x34:0x000d 0x000d    
0x35:0x000e 0x000e    
0x36:0x000e 0x000e    
0x37:0x0000 0x0000    
0x38:0x0000 0x0000    

其他说明:

以前、我们使用的是不带抽取的 ADC、以及8 2 8 20的 LMFS。 我们在转换时可能会犯错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:

    很抱歉今天回复太晚了、明天我会为您考虑一下!

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doug

    我已再次将器件设置为此模式(使用 GUI)、并看到以下作为 ILAS 配置数据。 这是否与您看到的匹配? 我仍在为此模式进行样片解压缩、以查看样片是否显示为具有此配置的 LMFS 4211或4244。 有了更新后、我将会共享它们。

    DID:0 DID:0 DID:0 DID:0
    竞价:0 竞价:0 竞价:0 竞价:0
    adjcnt:0 adjcnt:0 adjcnt:0 adjcnt:0
    盖子:3 盖子:2 盖子:1 盖子:0
    相位:0 相位:0 相位:0 相位:0
    adjdir:0 adjdir:0 adjdir:0 adjdir:0
    L:3 L:3 L:3 L:3
    SCR:0 SCR:0 SCR:0 SCR:0
    F:0 F:0 F:0 F:0
    K:31 K:31 K:31 K:31
    男:1 男:1 男:1 男:1
    N:15 N:15 N:15 N:15
    CS:0 CS:0 CS:0 CS:0
    Np:15 Np:15 Np:15 Np:15
    子类别:1 子类别:1 子类别:1 子类别:1
    S:0 S:0 S:0 S:0
    jesdv:1 jesdv:1 jesdv:1 jesdv:1
    CF:0 CF:0 CF:0 CF:0
    HD:1 HD:1 HD:1 HD:1
    保留1:0 保留1:0 保留1:0 保留1:0
    保留2:0 保留2:0 保留2:0 保留2:0
    FCHK:71 FCHK:70 FCHK:69 FCHK:4

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、上表太难阅读了。 下面是 Excel 的屏幕截图。 我不知道为什么我的 VIO 捕捉到除通道0之外的所有通道的校验和都是正确的。 如果手动计算校验和、则正确值为68。  

    希望很快再次更新。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:

    我今天晚上比平时晚了,为你检查这件事。 我可以确认 GUI 所做的配置确实是 LMFS4211。 我的 FPGA 固件中有一些通道映射错误(DA1与 DA2交换、DB1与 DB2交换)、但我知道这肯定是4421、因为这是一种 HD=1模式(其中样本在多个通道之间拆分)、 由于只有两个通道、因此每次我将 ADC 置于斜坡模式时、都会交换采样的两个字节。 我看到位15:8首先递增、随后位7:0递增、而不是 LSB 递增。 这很有道理、就像在4211模式下交换通道一样、那么每个转换器将交换8个 MSB 和8个 LSB。

    这是我用于使用 ADC 进行测试的 GUI 配置。 如图所示、我正在使用板载时钟、因为这对我来说是检查这一点的最方便的方式。 ADC 的采样率为2457.6MSPS、在实际 DDC 乘以3模式 LMFS4421中、因此输出数据速率= 819.2MSPS、串行器/解串器速率= 8192Mbps。 请使用此信息查看转换器的 JESD 配置页面。 我仔细看了看、发现一些值(例如 JESD 模式0-2)在 GUI 输出(有效)和数据表建议(似乎将器件置于4244模式)之间显示不一致。 请尝试使用这些 JESD 设置进行配置。  

    e2e.ti.com/.../RF45EVM_5F00_onboard_5F00_clk_5F00_2457p6M_5F00_LMFS4211.cfg

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如您的 cfg 文件中所示将 JESD 模式更改为0、1、0已修复问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢确认 Doug、很高兴为您提供帮助。

    此致、Chase