This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC0808:DAC 工作问题

Guru**** 2898520 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1274894/dac0808-dac-working-issue

器件型号:DAC0808
主题中讨论的其他器件:LM358

您好!

我们面临 DAC 输出问题。

当 U1和 U2 IC 的 PE 信号为高电平时(CD4516BE 计数器)、DAC 输入 A1至 A8将变为高电平。 因此、我们预计 DAC 的最大输出约为13V、作为预期输出。

但是、在观察到的 DAC 输出中、当 PE 信号为高电平时会发生一些切换。

是由噪声还是其他原因引起的?

请帮助我们解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您应该尝试查明电路中的问题。 在出现意外输出噪声时、探测 DAC 基准和电源。 探测 A1至 A8、同时看到意外输出、以查看那里是否出现噪声。 您说它们应该很高、但实际上吗?  

    是否实际上直接测量了 DAC 输出? 还是要测量 LM358的输出?  

    在屏幕截图中查看信号有点困难。 您可以直接将图像粘贴到帖子中、这样它们就不会降低质量、请说明每张图片中显示的内容。  

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在看到意外的输出噪声时、探测 DAC 基准和电源。

    -您可以交叉确认, DAC 参考-U5.14和 DAC 电源- U5.13 单独探测吗?

    2. 探测 A1到 A8,同时看到意外的输出,看看是否有噪音出现。

    - A1到 A8被探测,在参考板(预期 输出板)和新板(观察输出板)之间没有区别 。

    3、 你说他们应该是高的,但他们实际上是吗?

    -它们都由于 PE 高, 但输出正在切换。

    4.您是否实际直接测量 DAC 输出? 还是要测量 LM358的输出?

    - LM358的输出

    5.图像

      -参考板

      -新电路板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在看到意外的输出噪声时、探测 DAC 基准和电源。

    - DAC 基准和电源探测(黄色为 DAC 电压),

    2. 探测 A1到 A8,同时看到意外的输出,看看是否有噪音出现。

    -它们都由于 PE 高, 但输出正在切换。

    此致、

    Mirthunraju M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、在意外输出期间单独探测 U5.14和 U5.13将有助于确认是否由于基准电压而在输出上出现任何噪声。 还可以直接探测 DAC 电流输出(U5.4)、以查看问题是否实际上出现在 DAC 输出端、或者问题是否出现在 LM358电路中的某个位置。  

    该参考电路板与新电路板之间是否有任何差异? 它们是相同但在不同的时间制造的、还是对电路板本身进行了任何修改? 输出端的噪声看起来与 PE 信号的频率相同、因此如果您确定 A1-A8在此期间处于高电平、则可能是 PE 的噪声在某个点进入电路。 探测上面提到的信号可能有助于您找到原因。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.我们已探测了 U5.14 -> Vref +、U5.13 -> Vcc、U5.4 -> DAC 和 LM358 ->输出

     -golden 板

     -新电路板  

    2.参考电路板和新电路板之间是否有区别?

    -只有 Vmin 和 Vmax 在相差过1 V 的情况下发生变化,但 DAC 电压输出仍然在切换

    3. 它们是相同的,但是在不同的时间制造的,还是对板本身有任何修改?

    -参考是旧板,没有修改,我们试图保持相同的设计

    此致、

    Mirthunraju M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mirthunraju:

    看起来旧电路板和新电路板上的 DAC 输出都在切换。 我是否正确地解释了图表? 在我看来、LM358输出是两个电路板之间的区别。  

    在这两个示波器图中、DAC 基准是否关闭?  

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    看起来旧电路板和新电路板上的 DAC 输出都在切换。 我是否正确地解释了图表?

    -是的, DAC 输出在两个板上切换。 但它是电流 DAC。 我不确定电流输出。

    在这两个示波器图中、DAC 基准是否关闭?  

    -不,它是开的。 它是一个非常小的正负尖峰。  

    此致、

    Mirthunraju M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mirthunraju:

    由于切换基准、DAC 可能会进行切换、即使数据位(A1-A8)保持 高电平也是如此。 但是、如果这种切换 在两个电路板上是一致的、那么将 DAC 作为问题关注可能没有意义。 如果可能、测量两个电路板上 DAC 的电流输出。

    您是否只有一个新电路板? 如果有多个行为、它们是否都表现出相同的行为?

    此致!

    卡琳恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    您能否将放大器 LM358P 团队介绍到此主题中?

    此致、

    斯里坎特·卡丘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srikanth:  

    我相信您为此电路的 LM358部分创建了新的主题?  https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1276838/lm358-lm358p-working-operation 

    我们可以在另一个线程中继续讨论、或者、如果已解决了 DAC 部分的故障排除、我可以将两者合并。  

    谢谢!
    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    我无法理解+VREF 是双极的原因。 您可以帮助了解一下吗?

    我们为什么会在时钟上升时间获得正+VREF 脉冲、在时钟下降时间获得负+VREF 脉冲?

    此致、

    斯里坎特·卡丘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Srikanth:  

    我不确定。 看起来是由 U7控制 DAC VREF+基准。 您可以尝试移除 R7并测量 U7的输出、以检查该切换是否 来自 U7、或者电路其余部分的噪声是否耦合到 VREF+。

    此致!

    K·琼斯