This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1231:噪声性能

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1277110/ads1231-noise-performance

器件型号:ADS1231

您好!

我担心的是 ADS1231的噪声性能。 下图以表格形式显示了噪声性能。 该表是 ADS1231数据表中的表1。 在此表中、无噪声位是第6列。 该无噪声位值包括符号位?

此致、

内尔·马达夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neel:

    是的、回答正确。  ENOB (我们将其称为较新器件上的有效分辨率)和无噪声位包括符号位。  此外、这些噪声值假定 Vref = 5V。  如果在3.3V 电压下运行、则这些数字将减少0.6b。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Keith。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、您好、

    我只有一个问题。 我们在5V 电源下运行。  对于 ADC 原始计数、我们是应考虑 ENOB 位还是无噪声位。 我们将其用于称重传感器应用、我们希望通过在 ADC 计数中添加更多位来提高分辨率。  

    谢谢你。

    此致、

    内尔·马达夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neel:

    无噪声位只是意味着代码不会随稳定负载而变化。  在10sps 下、如果截断较低7位(24-17)、这些位将是常量并使用固定直流输入产生相同的17b 代码。  ENOB (或有效分辨率)、前17b 将 是常量、后3位将从读取更改为读取。

    您可以通过在处理器中进一步进行滤波来改善无噪声位(和 ENOB)。  平均滤波器是一种常见方法。  取平均值操作会使噪声降低1/√n、其中 n 是取平均值的样本数。

    PGA=128、Vref =5V

    无噪声位 n=4:18.4b

    无噪声位 n=16:19.4b

    无噪声位 n=64:20.4b

    此致、
    基思