This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:ADS7953SBDBT 驱动器未给出正确的值

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1277631/ads7953-ads7953sbdbt-driver-not-giving-correct-values

器件型号:ADS7953

您好!  


我们将 在应用中使用 ADS7953SBDBT ADC 驱动器。  我们将尝试使用单通道读取和多通道读取来读取通道。
如果我们每次 读取 通道时初始化 ADC、则它会提供正确的值(电位  计按顺时针方向旋转会增加 ADC 计数、按逆时针方向旋转会减少 ADC 计数)。
但是、如果我们驱动器进行一次初始化并尝试使用单通道进行读取、则不会提供正确的值。

下面我给出了单通道读数的示例。  

减量顺序(电位计连续反转旋转)

3.086V、3.12V、3.082V、3.034V 、2.984V、 2.951V、2.726V、2.887V2.806V2.862V、 2.649V、2.734V2.753V、2.66V、2.71V  

在我们的应用中、我们将持续读取通道数据以获得电压。

请告知我们 我的错误所在以及如何更正。

谢谢。
阿努沙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anusha、您好!

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  我们能否从原理图开始、或许还能从屏幕截图看出您要写入的命令以及您从 ADS7953接收到的数据?