数据表中提到了该内容、3至5.25V 可用于 LED_DRV_SUP 和 TX_CTRL_SUP。
在早期的设计中、我们为这些电压轨使用了5V 电压、经验证效果良好。
现在、我们想在3.3V 电压电平下运行这些电源轨。
使用该电压是否可以、如果使用该电压电平、是否还需要注意任何其他事项?
请支持我这样做。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
数据表中提到了该内容、3至5.25V 可用于 LED_DRV_SUP 和 TX_CTRL_SUP。
在早期的设计中、我们为这些电压轨使用了5V 电压、经验证效果良好。
现在、我们想在3.3V 电压电平下运行这些电源轨。
使用该电压是否可以、如果使用该电压电平、是否还需要注意任何其他事项?
请支持我这样做。
您好!
使用3.3V 还是5V 主要取决于 LED、LED 连接拓扑、与 LED 串联的元件以及设计需要驱动的电流和/或电流范围-
。
因此、客户可能希望在做出最终决定之前进行一些测试和 V&V。
此外、还请考虑:
"VHR 指驱动 LED 所需的电压余量。 有关适当的 VHR 值、请参见表6。"
" AFE 内的电流源和开关需要电压余量、要求发送器电源比 LED 正向电压高几百毫伏"

"(1)对于3V 至3.6V 电源、请使用 TX_REF = 0.5V。对于4.75V 至5.25V 电源、请使用 TX_REF = 0.75V 或1.0V。"
如需更多信息、请参阅 10条电源建议。
此外、您还可以看一看这些线程-
谢谢
谢谢