This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:LMK04828连接更改

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1272054/afe7950evm-lmk04828-connection-change

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04828、 AFE7950

在 ZCU102_AFE79xx_64b66b_12Gbps 参考设计中找到、位于 TI_IP_12Gbps_8 Lane_ConfigLmk.py 上

我正在尝试将 LMK04828、FPGA 和 ADC 的设置更改为 AFE7950_EVM。

我想对来自10MHz 基准的80MHz VCXO 进行 PLL、并使用 VCO 通过80MHz 创建1280MHz

以创建128MHz 和256MHz、如 LMK04828连接更改列表中所示。

我要输出。

任何脚本中都没有专门更改 DCLK*/SDCLK*的地方。我需要修改库吗?

请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suematsu。

    我很抱歉耽误你的时间。

    默认情况下、AFE79xxEVM 具有一个122.88MHz VCXO。 是否计划将 EVM 上的 VCXO 更新为80MHz 器件并测试此模式?  

    AFE79xx EVM 软件无法用于为您的定制电路板的不同输出端口修改 LMK 配置。 您必须使用 LMK04828 EVM 软件 TICS Pro 来完成该操作。  

    另请注意、1280MHz 不在 LMK VCO 的频率范围内。 您可以使用它的双精度型。 即2560MHz。  

    此致、

    维贾伊