This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282-SP:脉冲同步模式/SPI

Guru**** 2927220 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1282-SP, ADS1282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1278016/ads1282-sp-pulse-sync-mode-spi

器件型号:ADS1282-SP
主题中讨论的其他器件: ADS1282

      我有关于 ADS1282-SP 的一些问题。

  1. 有一个称为 SYNC 的引脚。 我看到有2种运行模式、即脉冲同步模式和连续同步模式。 如果我们使用脉冲同步模式、该信号是否用于启动转换?
  2. 我在 SPI 端口中没有看到任何用于片选的引脚。 如果我们在脉冲同步模式下工作、是否可以将其用作类似于芯片选择的器件? 我们希望与其他器件共享 DIN、DOUT 和 SCLK、并希望确保 ADS1282-SP 能够同时共享、否则我们需要该器件具有单独的 SPI 端口。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

     是的、脉冲同步模式下的 SYNC 引脚可用于启动转换。

    2. 遗憾的是不是,SPI 端口始终处于活动状态。  DOUT 始终驱动为高电平或低电平(即使在待机状态下)、任何 SCLK 活动都将在 DIN 引脚上为数据计时。  这些器件基本上需要一个与处理器的专用接口。  SCLK、SYNC、DIN、/RESET 可与多个 ADS1282器件共享、但每个器件都需要单独的 DOUT 连接、并且 SCLK 只能在读取/写入 ADS1282数据时处于活动状态。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是必须使用 SYNC 引脚来启动转换、还是它是连续输出数据并且我们只需要读取 DRDY 引脚来了解其何时可以进行读取?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    不可以。  默认情况下、器件处于 Read Data Continuous (读取数据)模式、您只需要监控/DRDY 线路是否进行数据读回。  但是、如果不使用 SYNC 引脚、则应将其连接到高电平、以便使用 SYNC 命令重新同步 ADC。

    此致、
    基思