This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7836:SAR ADC 驱动器电路验证

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7836, ADS8028, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1277220/amc7836-sar-adc-driver-circuit-verification

器件型号:AMC7836
主题中讨论的其他器件: ADS8028TINA-TI

我必须评估双极和单极 AMC7836输入通道在我的设计中是否正确驱动(驱动器运算放大器的输出电阻和 GBW、正确定义了 RF 与 CF)。

因此、我可以查看 AMC7836文档来建立 taq 和 csh。

可以通过第77页的数据表中定义的公式来建立 TAQ、而 Csh 未声明、或者对于单极通道(输入电容)、至少为34pF、而对于双极通道、则未声明。

此外、AMC7836的双极通道有一个用于缩放输入信号的内部电阻器网络(也许它由两个值等于175k 的电阻器组成)。

未定义 RMU 的值。

AMC7836评估模块的用户指南的原理图中包含一个 csh、每个470pF 模拟输入。

ADC7836的 PSPICE 模型或等效模型不可用于执行 ADC 驱动器电路仿真。

是否有人使用过此 ADC?

如何确定并验证驱动器电路设计是否正确?

谢谢

瓦莱里奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valerio:

    以下是您提出的一些问题的答案:

    1)双极通道与单极通道具有相同的 Csh。 我要求设计人员找出实际的采样电容、但它可能不超过40pF。

    2) 2) EVM 使用470pF 的外部电容器以帮助实现快速 ADC 采样时间。  

    我需要检查一下我们是否有此器件或类似 ADC 的任何模型可用于测试。 一般来说、当使用 SAR ADC 时、您需要执行以下操作:

    -低输入阻抗。 SAR ADC 需要输入电流来为内部采样电容器充电。 如果您有一个电阻分压器或类似器件、它需要由低欧姆电阻器组成。 如果担心进入 ADC 的电流消耗、可以改用外部缓冲器。

    外部电容。 正如我之前所说、外部电容器有助于为内部采样电容器快速充电。 这有助于在高采样速度下提高精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valerio:

    我有一些更多信息。 内部采样电容通常为40pF。  

    该 ADC 基于 ADS8028 https://www.ti.com/product/ADS8028。 有一个 TINA-TI 参考设计、您可以使用它来模拟 ADC。 唯一的区别在于、AMC7836中有一个电阻分压器、用于将电压降低至 ADS8028值。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢。
    埃林