主题中讨论的其他器件:ADS1198
您好!
我最近尝试了 ADS1198的评估板、此评估板通过一个提供给我的小接口板被连接至一个 Raspberry PI。
我将 SPI 配置为以500kHz 的频率工作,并将芯片配置为以500s/s 的采样率连续读取数据。
一切都运行正常、但随后我试图提高1MHz 处的 SPI 速度。 在配置数据静默后、尝试在 DRDY 上 z 下降沿后读取数据时发生该点
SPI 通信似乎可以正常工作、因为读取 ID 是有效的。 尽管如此、我还是检查了所有输入信号的完整性、它们是完美的。
检查了 SPI 时钟要求、看起来正常。
我只有带芯片的电路板、因此无法与配置不同的完整评估套件进行比较。
是否有任何奇怪的寄存器可以解释 DOUT 的沉默行为?