This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3424:关于 SDOUT 引脚设置

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1275605/adc3424-about-sdout-pin-setting

器件型号:ADC3424

关于 SDOUT 引脚、它在串行寄存器读取操作中输出读取数据。

但是、根据数据表、当它不输出数据时、它被设置为高阻抗。

然后、我们认为它可能会通过直通电流对连接器件(FPGA)造成损坏。

因此、我们将在 SDOUT 信号线中添加下拉电阻器。

但是、您还会在后面注意到数据表(数据表 P.49)、

'如果未使用串行读取、SDOUT 引脚必须悬空。'

您能告诉我此注释的详细信息吗?

如果我们必须将 SDOUT 引脚设置为在它不输出数据时悬空、我们无法在 SDOUT 中添加下拉电阻器来保护 FPGA。

我们无法将下拉电阻器添加到 SDOUT 引脚?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不会在 SDOUT 引脚上添加下拉电阻器。

    我们建议遵循第49页的数据表注释、使 SDOUT 引脚与 FPGA 保持断开状态并使该引脚保持悬空、因为您不打算使用该引脚。

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drew-san、

    感谢您的回答。

    我知道如果我们不使用 SDOUT 引脚、我们应该使该引脚保持断开状态。

    但是、我们将使用 SDOUT 引脚将寄存器信息发送到 FPGA。

    然后、我们无需将下拉电阻器添加到连接 ADC3424和 FPGA 的 SDOUT 信号线。

    当我们使用 SDOUT 引脚进行串行读取操作时、SDOUT 是否可以在数据输出之间处于高阻抗状态?

    如果是这样、我认为即使我们使用 SDOUT 引脚、我们也必须添加下拉电阻器。

    因为它意味着 FPGA 处于浮点状态。

    我担心它可能会在 FPGA 中产生直通电流、会损坏 FPGA 器件。  

    我的担心是误解吗?

    在使用 SDOUT 引脚时、我们是否需要添加下拉电阻器来保护 FPGA 器件?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、用户可以在任何 SPI 数据的数据线路上添加一个下拉电阻器、但鉴于该器件明确表示不这么做、因此我建议不要添加任何下拉电阻器。 我个人来说、我从未听说过任何器件会损坏 FPGA 引脚的高阻抗输出。 下拉不是为了保护 FPGA 免受 ADC 输出的影响、而是将此线路的电压置于标称低值。 这意味着、如果随机读取任何数据、结果将为0、而不是一些错误的数据值。 如果您强烈要求添加下拉、 那么对该器件执行此操作的正确方法是、在 ADC SDOUT 引脚与 FPGA 之间添加缓冲器、在缓冲器的 FPGA 侧添加下拉。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、但我仍有一些问题。

    1.您注意到,鉴于这种 "设备"明确表示不这样做。

      "设备状态明确"是什么意思?

      这是否意味着 SDOUT 信号线不处于断开状态(ADC 可以使 SDOUT 引脚保持高电平或低电平状态)?

    2.我不明白我们需要缓冲器来添加下拉电阻。

      如果我们添加不带缓冲器的下拉电阻器、那么 ADC 有什么影响?

      我假设它会影响来自 ADC 的输出数据的信号波形。

      但我们会考虑电阻器值、使其符合 FPGA 的电气规格。

      如果您还通过添加下拉来担心 ADC、可以告诉我吗?

      您是说您不是 建议我们使用 FPGA I/O 选择功能将 FPGA 引脚设置为下拉状态?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请查看我的评论。

    1.您注意到,鉴于这种 "设备"明确表示不这样做。

      "设备状态明确"是什么意思?

      这是否意味着 SDOUT 信号线不处于断开状态(ADC 可以使 SDOUT 引脚保持高电平或低电平状态)?

    [/报价]

    该器件的数据表中提到不这样做。 这就是我的意思。 如果我有任何疑惑、我会道歉。 该器件已接近10年、设计师团队已不再对此发表评论。 我不确定这么做可能会产生什么潜在影响、但由于数据表中说明不这么做、我必须向您提供相同的建议。

    2.我不明白我们需要缓冲器来添加下拉电阻。

      如果我们添加不带缓冲器的下拉电阻器、那么 ADC 有什么影响?

      我假设它会影响来自 ADC 的输出数据的信号波形。

      但我们会考虑电阻器值、使其符合 FPGA 的电气规格。

      如果您还通过添加下拉来担心 ADC、可以告诉我吗?

      您是说您不是 建议我们使用 FPGA I/O 选择功能将 FPGA 引脚设置为下拉状态?

    [/报价]

    如果您添加下拉电阻器、我不确定它会对 ADC 产生什么影响。 这就是为什么我建议遵循十年前介绍此器件时提出的建议、他们不得不写下这些建议的原因是-我不确定原因是什么、因此很遗憾、我不能说它的影响是什么。 我不建议因此将 FPGA 置于任何上拉或下拉中。

    此致、Chase

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我理解你的情况。

    然后、我们可以知道 ADC 中 SDOUT 引脚的电路配置吗?

    它是三态 PMOS/NMOS 缓冲器吗? 还是其他配置?

    我们无法获取有关 ADC SDOUT 的电路图像文件?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在建立一个可能能够提供其中一些信息的连接。

    很遗憾、由于此器件相对较旧、我无法保证我们能够满足您的所有需求。

    我会在未来几天向您提供这方面的最新情况。

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drew-san、

    感谢您的努力。 几天后、我将依赖您提供的最新信息。

    更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是我得到的一些反馈:

    1) 1)当不使用读取时、SDOUT 引脚会进入高阻抗模式。

    2) 2)建议您将器件的 SDOUT 引脚连接到 FPGA 的输入引脚(您可以在路径中添加一个5至10欧姆的串联电阻)、这意味着它将驱动一个高阻抗节点(MOSFET 的栅极)。

    3) 3)数据表注释指出"如果未使用串行读取、SDOUT 引脚必须悬空"不正确。 该命令应显示"如果未使用串行读取、SDOUT 引脚将悬空。"

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drew-san、

    感谢您的回答。

    我会与我的团队共享您的信息。

    在我们团队中完成审核后、我将结束此问题。