This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:从 ADS1298读取数据

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1271233/ads1298-data-read-from-ads1298

器件型号:ADS1298

您好!

我正在使用 ADS1298 IC 获取 ECG 数据。 我使用 STM32与 ADS1298通信。 在这两者之间成功进行 SPI 通信。 我的怀疑是,我需要从哪个寄存器读取 ECG 数据。 当我在数据表中查看时、每个寄存器都用于配置/设置通道预期 LOFF_STATP 和 LOFF_STATN (这是只读的)。 根据我的理解、CHnSET 寄存器用于设置每个通道。 所以、有人能告诉我这是寄存器(寄存器名称或数据表页号) ECG 数据能够读取到哪里?  

此致、  

内利马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于"我需要从哪个寄存器读取 ECG 数据。"

    ECG 数据不会从寄存器中读出、数据会不断从 DOUT 引脚流出、具体取决于 START 引脚(或命令)、/CS 和 SCLK -

    请看一下  

    9.4.1.2数据就绪引脚(DRDY)

    9.4.1.4单次模式

    9.4.1.5连续转换模式

    9.5.1.4数据输出引脚(DOUT)

    9.5.2.6 RDATAC:连续读取数据

    9.5.2.8 RDATA:读取数据

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    因此、8个通道的输出通过 SPI 通信进行流式传输。 对吧?

    当我尝试读取12导联 ECG 数据时、我总是得到相同的值。 是这样吗?

    此外、流数据是否有任何结构(例如在任何数据包结构中获取)?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "来自8个通道的输出通过 SPI 通信进行流处理。 对吧?"

    ----------------

    您能检查一下是否让您  

    是否完成了正确的上电顺序?

    是否完成了正确的复位序列?

      是否已按照数据表中的 SPI 时序图正确且重复地读取 ID:ID 控制寄存器(地址= 00h)?

    ----------------

    您要尝试读取什么数据或信号?

    您的信号源可能是什么?

    您还能尝试读取内部测试信号吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为我没有收到您的反馈、

    我即将关闭 TT。

    谢谢