This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们遇到了 ECG 信号干扰问题、并提供了寄存器设置和电路图。
请给我们一些建议,谢谢。
寄存器映射、
{0x01、0x0A}、 // 0、0x01、0x00;CH1-路由;
{0x02、0x1C}、 // 1、0x02、0x00;通道2路由;
{0x03、0x2E}、 // 2、0x03、0x00;ch3-路由; 正极:iN5 +负极:IN6、<- A;00-10 1-110
{0x04、0x00}、 // 3、0x04、0x00;起搏信号路由; 非起搏信道
{0x05、0x00}、 // 4、0x05、0x00;Batt.-Routing; 非电池电源监控
{0x06、0x08}、 // 5、0x06、0x08;导联脱落检测控制; 直流导联脱落检测;
{0x07、0x00}、 // 6、0x07、0x00;导联脱落检测启用; 0/1:导联脱落检测(Dis/不可用);0x070B
{0x08、0x00}、 // 7、0x08、0x00;导联脱落检测电流; 25 * 0.008uA = 200nA;0x0832
{0x09、0x00}、 // 8、0x09、0x00;交流导联脱落检测控制;输入信号频率
{0x0A、0x03}、 // 9、0x0A、0x00;共模检测启用; 使用 XX 通道禁用"共模检测";0x0A30;
{0x0B、0x00}、 // A、0x0B、0x00;共模检测控制; 低带宽模式和中低电容驱动模式
{0x0C、0x40}、 // B、0x0C、0x00;右腿驱动控制;
{ 0x0D、0x00}、 // C、0x0D、0x00;威尔逊参考输入一个选择;第一个缓冲放大器连接到输入 IN1
{0x0E、0x00}、 // D、0x0E、0x00;Wilson 基准输入二选;第二个缓冲放大器连接到输入 IN2
{ 0x0F、0x00}、 // E、0x0F、0x00;威尔逊参考输入三选;第二个缓冲放大器连接到输入 IN3
{0x10、0x00}、 // F、0x10、0x00;Wilson Reference Control; 已禁用 Goldberger 基准电平、Wilson 基准输出内部连接至 IN6
{0x11、0x00}、 // 0、0x11、0x00;内部基 准电压控制;CM 和 RLD 基准电压开启且内部基准电压开启
{0x12、0x04}、 // 1、0x12、0x00;时钟源和输出 时钟控制;开始时钟和时钟以数字方式禁用&:在 XTAL 上使用外部晶体
{0x13、0x07}、 // 2、0x13、0x00;模拟前端频率和分辨率;时钟频率102400 Hz 和高分辨率模式
{0x14、0x00}、 // 3、0x14、0x00;模拟前端关断控制;有源 Σ-Δ 调制器和仪表放大器
{0x15、0x07}、 // 4、0x15、0x00;模拟前端故障检测控制;禁用仪表放大器故障检测
{0x16、0x00}、 // 5、0x16、0x00;保留;
{0x17、0x01}、 // 6、0x17、0x01;模拟起搏信号通道输出路由控制;模拟起搏信号通道输出断开并关闭
{ 0x1F,0x03 },// 7,0x1F,数字输出驱动强度;数字输出驱动强度--高驱动模式
{0x21、0x08}、// 8、0x21、R2抽取率; 8 (默认值)
{0x22、0x10}、// 9、0x22、通道1的 R3抽取率;R1=16 => 128 (25Hz)/64 (50Hz)/32 (100Hz)/16 (200Hz)/8 (400Hz)/6 (533Hz)/4 (800Hz)
{ 0x23、0x10}、// A、0x23、R3通道2的抽取率;200Hz
{ 0x24、0x10}、// B、0x24、R3通道3的抽取率
{0x25、0x00}、// C、0x25、R1抽取率; R1= 4
{0x26、0x00}、// D、0x26、禁用 ECG 滤波器; ECG 滤波器已启用
{0x27、0x08}、// E、0x27、数据就绪引脚源;DRDYB 引脚无效
{0x28、0x40}、// F、0x28、SYNCB 输入/输出引脚控制;禁用 SYNCB 引脚
{0x29、0x00}、// 0、0x29、DRDYB 输出的可选屏蔽控制
{ 0x2A、0x00}、// 1、0x2A、ALARMB 引脚上的屏蔽错误
{0x2E、0x33}、// 2、0x2E、模拟警报信号的数字滤波器
{ 0x2F、0x00} // 3、0x2F、将通道配置为循环回读模式;禁用数据回读
杨雷
您好!
我想问一下、 ECG 信号干扰问题是什么意思?
信号是什么样子的?
您能否进行 FFT 和/或频率分析、以便了解干扰的频率可能是多少?
可能使用的信号源是什么?
是否使用了 RLD 电极?
那里是 U7 MAX30034是什么? 为什么会有 RLD_OUT 呢?
和
您是否碰巧有 ADS1293评估套件/板(EVM)?
-------------------------------------------------------
和、
让我们退一步、在尝试采集 ECG 信号之前、您是否已能够阅读
1. 图82. 修订 ID:修订 ID
2.在8.3.3测试模式和 8.6.2输入通道选择寄存器中描述了1个通道以及所有通道的内部测试信号:
TST1测试信号选择器
01:将通道1连接到正测试信号
10:将通道1连接到负测试信号
11:将通道1连接到零测试信号
谢谢
尊敬的 Chien:
已更新新闻、
1) 1) 图82。 REVID:修订 ID 、 ID = 0x40
2) 2) 您碰巧有一个 ADS1293评估套件/板(EVM)吗? 不、这是我们的设计。
3) 3) 可能使用的信号源是什么? ECG 模拟器
4) 4)您是否可以进行 FFT 和/或频率分析、以了解干扰的频率可能是多少?
我们无法测量它,但当我们连接地球接地时,信号不会被干扰。 问题是、我们是便携式设备、无法连接
5) 5) 是否使用 RLD 电极? 否、无电极、PCB 上仅 RLD。
6) 什么是 U7 MAX30034在那里? 为什么会有 RLD_OUT 呢? 除颤/电涌/ESD 保护器
7) 7) 8.3.3测试模式和8.6.2输入通道选择寄存器中描述的1通道和所有通道的内部测试信号-
TST1测试信号选择器
01:将通道1连接到正测试信号
10:将通道1连接到负测试信号
11:将通道1连接到零测试信号
这是为了告诉我们 ECG 提供自检信号?
8) 8) 信号是什么样子的?
杨雷
您好!
内部测试信号是简单的基本直流信号测试、旨在确保 ADS 可以正确读取一些内部直流信号并研究器件的固有噪声。 现在可能不需要、因为他们已经可以从 ECG 模拟器读取和显示 ECG 信号。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
感谢您的演示。
因此、噪声似乎 可能来自或相关的交流电源线。
为进行确认、他们可以进行内部短路测试或外部短路测试来记录一些基线噪声、然后进行 FFT、频率分析、以便他们能够知道/确认干扰是否为50/60Hz。
产品如何供电? 电池或交流适配器连接到直流电源?
他们的设计中是否采用了低噪声 LDO 和/或隔离器?
交流适配器或没有交流适配器意味着什么? 此类交流适配器是否连接到 PC 或其 ECG 仪器产品?
请尝试使用并将 RLD 电极连接到 ECG 模拟器、因为众所周知、使用 RLD 电极有助于改善 SNR、CMRR 并降低噪声。
谢谢
尊敬的 Chien:
1)产品如何供电? 电池或交流适配器连接到直流电源?
便携式设备、锂 电池供电的应用、也可通过外部交流适配器对其充电。
2) 2) 他们的设计中是否配备低噪声 LDO 和/或隔离器?
此项目需要向 EE 工程师确认。
3) 交流适配器或不使用交流适配器意味着什么?
不带交流适配器:锂电池供电
交流适配器:交流转直流并为锂电池充电
4) 将交流适配器连接至 PC? 否
5)或他们的 ECG 仪器产品? 不能、ECG 仿真器由锂离子电池供电。
谢谢你。
尊敬的 Chien:
已更新新闻、
1)产品如何供电? 电池或交流适配器连接到直流电源?
适配器提供的 BAT 16V 或 DC19V ->切换 DC2DC 5V->隔离式 DC2DC (5V 到5V)-> LDO 4V3和3V3
2) 2)他们的设计中是否配备低噪声 LDO 和/或隔离器?
隔离式 DC2DC 和 TI 数字 隔离器 ISO7221CDR
隔离式 DC2DC (5V 至5V)
LDO 3V3和4V3
低输出噪声电压
VNO = 38m Ω(μVrms 值) 在2.5V 输出时、IOUT = 10 mA、10Hz≤f≤100kHz
3) 3)我们还想尝试使用全差动放大器来放大 ECG 信号、TI 是否会推荐它?
谢谢
杨雷
您好!
谢谢您告诉我。
关于 3)我们还想尝试使用全差动放大器来放大 ECG 信号、TI 是否会推荐它?
我来自数据转换器 ADC 部门、ADS 内部的放大器实际上是一种仪表放大器(即一种差动放大器)。
如果您需要全差动放大器、您可能需要在
https://www.ti.com/amplifier-circuit/instrumentation/overview.html
https://www.ti.com/amplifier-circuit/instrumentation/products.html
放大器论坛。
看看其他 TI 放大器专家有什么建议。
您可以查看的其他资源还有
谢谢
您好!
因为我没有收到您的反馈、
我即将关闭 TT。
谢谢