您好!
我们遇到了 ECG 信号干扰问题、并提供了寄存器设置和电路图。
请给我们一些建议,谢谢。
寄存器映射、
{0x01、0x0A}、 // 0、0x01、0x00;CH1-路由;
{0x02、0x1C}、 // 1、0x02、0x00;通道2路由;
{0x03、0x2E}、 // 2、0x03、0x00;ch3-路由; 正极:iN5 +负极:IN6、<- A;00-10 1-110
{0x04、0x00}、 // 3、0x04、0x00;起搏信号路由; 非起搏信道
{0x05、0x00}、 // 4、0x05、0x00;Batt.-Routing; 非电池电源监控
{0x06、0x08}、 // 5、0x06、0x08;导联脱落检测控制; 直流导联脱落检测;
{0x07、0x00}、 // 6、0x07、0x00;导联脱落检测启用; 0/1:导联脱落检测(Dis/不可用);0x070B
{0x08、0x00}、 // 7、0x08、0x00;导联脱落检测电流; 25 * 0.008uA = 200nA;0x0832
{0x09、0x00}、 // 8、0x09、0x00;交流导联脱落检测控制;输入信号频率
{0x0A、0x03}、 // 9、0x0A、0x00;共模检测启用; 使用 XX 通道禁用"共模检测";0x0A30;
{0x0B、0x00}、 // A、0x0B、0x00;共模检测控制; 低带宽模式和中低电容驱动模式
{0x0C、0x40}、 // B、0x0C、0x00;右腿驱动控制;
{ 0x0D、0x00}、 // C、0x0D、0x00;威尔逊参考输入一个选择;第一个缓冲放大器连接到输入 IN1
{0x0E、0x00}、 // D、0x0E、0x00;Wilson 基准输入二选;第二个缓冲放大器连接到输入 IN2
{ 0x0F、0x00}、 // E、0x0F、0x00;威尔逊参考输入三选;第二个缓冲放大器连接到输入 IN3
{0x10、0x00}、 // F、0x10、0x00;Wilson Reference Control; 已禁用 Goldberger 基准电平、Wilson 基准输出内部连接至 IN6
{0x11、0x00}、 // 0、0x11、0x00;内部基 准电压控制;CM 和 RLD 基准电压开启且内部基准电压开启
{0x12、0x04}、 // 1、0x12、0x00;时钟源和输出 时钟控制;开始时钟和时钟以数字方式禁用&:在 XTAL 上使用外部晶体
{0x13、0x07}、 // 2、0x13、0x00;模拟前端频率和分辨率;时钟频率102400 Hz 和高分辨率模式
{0x14、0x00}、 // 3、0x14、0x00;模拟前端关断控制;有源 Σ-Δ 调制器和仪表放大器
{0x15、0x07}、 // 4、0x15、0x00;模拟前端故障检测控制;禁用仪表放大器故障检测
{0x16、0x00}、 // 5、0x16、0x00;保留;
{0x17、0x01}、 // 6、0x17、0x01;模拟起搏信号通道输出路由控制;模拟起搏信号通道输出断开并关闭
{ 0x1F,0x03 },// 7,0x1F,数字输出驱动强度;数字输出驱动强度--高驱动模式
{0x21、0x08}、// 8、0x21、R2抽取率; 8 (默认值)
{0x22、0x10}、// 9、0x22、通道1的 R3抽取率;R1=16 => 128 (25Hz)/64 (50Hz)/32 (100Hz)/16 (200Hz)/8 (400Hz)/6 (533Hz)/4 (800Hz)
{ 0x23、0x10}、// A、0x23、R3通道2的抽取率;200Hz
{ 0x24、0x10}、// B、0x24、R3通道3的抽取率
{0x25、0x00}、// C、0x25、R1抽取率; R1= 4
{0x26、0x00}、// D、0x26、禁用 ECG 滤波器; ECG 滤波器已启用
{0x27、0x08}、// E、0x27、数据就绪引脚源;DRDYB 引脚无效
{0x28、0x40}、// F、0x28、SYNCB 输入/输出引脚控制;禁用 SYNCB 引脚
{0x29、0x00}、// 0、0x29、DRDYB 输出的可选屏蔽控制
{ 0x2A、0x00}、// 1、0x2A、ALARMB 引脚上的屏蔽错误
{0x2E、0x33}、// 2、0x2E、模拟警报信号的数字滤波器
{ 0x2F、0x00} // 3、0x2F、将通道配置为循环回读模式;禁用数据回读
杨雷