This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4500EVM:使用 AFE4500 EVM 时的人体阻抗测量问题

Guru**** 2584175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1270203/afe4500evm-body-impedance-measurement-problem-using-afe4500-evm

器件型号:AFE4500EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4500

我们使用 AFE4500 EVM 从手腕区域获得4探头测量结果。 我们未更改任何配置(我们应用了您发送的 EVM 文档中所述的相同配置)。 当闭合的 IMP JIG PCB 插入 EVM 时、它的测量值为我们预期的1K。 然而、当从手腕处测量人体阻抗时、我们所看到的只是噪声? 您发送给我们的文档不足以解决问题。 也许我们需要编写自己的 phyton 代码? 您能指导我们解决这个问题吗?我们缺少什么要点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    本次讨论遵循 NDA。 我将通过电子邮件与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于该问题已经在电子邮件中讨论过、

    我即将关闭 TT。

    谢谢