This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5401-Q1:有关 AFE5401运行的问题。

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1277061/afe5401-q1-question-about-afe5401-operation

器件型号:AFE5401-Q1

大家好!

我的一个客户是 在自己的 PCB 上评估 AFE5401。

此时此刻,他们想知道他们的理解是否正确,这是以下的。
请你给我答复吗?

我们按如下所示了解 AFE5401的操作。 我们的理解是否正确?

[设置]
header_mode =3 (4clk delay、Header Data、temperature data、diagnostic data、mean、noise、adc data)。
数据输出格式= CH1、2、3、4。

每次 DSYNC2变为高电平时、采样计数设置数的 ADC 数据输出是否按照上述设置顺序?
4clk 延迟+标头数据 x4 +温度数据 x4 +诊断数据 x4 +平均 x4 +噪声 x4 + ADC 数据(样本数= N) x4。
这种理解是否正确?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅数据表中的图30。 我希望这能消除你的怀疑。

    谢谢!

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shabbir、

    非常感谢您的答复。
    您的回复对客户和我非常有帮助。

    再次感谢大家、此致、
    和也。