This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282-SP:时钟抖动要求

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1278084/ads1282-sp-clock-jitter-requirement

器件型号:ADS1282-SP

数据表提到低抖动时钟对于实现最佳性能至关重要、但建议不要使用任何典型的抖动值。  对于直流测量(本质上是 RTD 温度测量)、建议使用什么抖动? 如果我们无法提供低抖动的时钟、这会对 ADC 产生什么影响? 会影响 ENOB 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    对于直流测量、时钟抖动根本不会影响噪声!  但是、始终存在一些非零的相关上限频率。

    该 TI 高精度实验室演示提供了有关根据输入信号频率、OSR 设置和所需的 SNR 或系统动态范围来计算抖动的一些详细信息。

    https://www.ti.com/content/dam/videos/external-videos/8/3816841626001/6242062186001.mp4/subassets/adcs-sar-delta-sigma-noise-and-drive-considerations-presentation.pdf

    由于您要测量直流条件下的 RTD、因此我将假设您使用最低数据速率设置来获得尽可能低的噪声。   在这种情况下、使用250sps 数据速率(OSR=4096)时、热噪声导致的最佳 SNR 将是 PGA 增益1、SNR = 130dB。  

    假设我们在涉及高达100Hz 的输入信号频率时过于慷慨。  此外、由于我们不想因抖动降低热噪声、因此我们将目标是将抖动 限制的 SNR 提高20dB、即150dB。  将这些数字代入以下抖动公式并求解 t 抖动、可得到 t 抖动=3.2ns-rms 的最大抖动。  几乎所有的晶体振荡器都可以轻松满足此规格;大多数都优于100ps-rms。  

    在直流情况下、时钟抖动不会影响 ENOB。  TI 的大多数专注于温度测量的 Δ-Σ ADC 都使用抖动超过1ns 的内部 RC 振荡器。

    数据表中的声明实际上是关于带宽大于1kHz 的更高带宽信号的问题。  在这些情况下、通常建议将抖动限制在100ps 或更低。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用