This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:理想的频率交流阻抗测量 ADS1298/ADS1299

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1278234/ads1298-ideal-frequency-ac-impedance-measurement-ads1298-ads1299

器件型号:ADS1298
主题中讨论的其他器件:ADS1299

您好

测量 EEG 电极阻抗的最佳阻抗是多少?

据我所见,ADS1299可以配置为30 Hz,但 ADS1298只能配置62.5 Hz (f data rate / 4)。

使用30/62.5 Hz 或更高频率有哪些优势?

为什么1298的最小导联脱落检测频率(62.5Hz)高于 ADS1299 (31.2Hz)

THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "测量 EEG 电极阻抗的最佳阻抗是多少?"

    没有明确的答案。 它取决于电极和表面状况等。 因此、客户将需要进行测试、数据收集和分析以及 V&V。

    -------------------------------------------------------

    "使用30/62.5 Hz 或更高频率有哪些优势?"

    这取决于沿电极和信号路径和/或外围电路存在多少/大的无功分量。
    例如

    如果路径上形成一些低通滤波器、则高频交流激励可能不太适合、因为高频激励可能会分流到 GND。

    如果 路径上形成了一些高通滤波器、则 低频交流激励可能不太适合、因为 低频激励可能会分流到 GND。

    -------------------------------------------------------

    "为什么1298的最小导联脱落检测频率(62.5Hz)高于 ADS1299 (31.2Hz)"

    一个可能的原因可能是 EEG 可能在较高的频率范围内具有相关信号;因此、避免具有较高的交流激励频率;而与 EEG 相比、ECG 信号频带通常低于或低于较低频带、因此可能允许更高的交流激励频率。

    谢谢