请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC128S052-Q1 嗨、团队!
希望您做得好!
您可以清除 ADC128S052-Q1的 SCLK 规格吗? 我看到一些相互冲突的信息、不知道如何将其组合在一起:
- 建议运行条件表指定 50到1600 KHz

- 交流电气特征指定 16 MHz 典型值、8 MHz 最大值和3.2 MHz 最小值

谢谢!
康纳
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、团队!
希望您做得好!
您可以清除 ADC128S052-Q1的 SCLK 规格吗? 我看到一些相互冲突的信息、不知道如何将其组合在一起:


谢谢!
康纳
尊敬的 Connor:
感谢您的提问。 这可能类似于工作条件表中的时钟频率可能是剪切和粘贴错误、因此请忽略这些值。 我们将研究如何解决该问题。
这是一个较早的器件、我知道该规格有点令人困惑。 在3.2MHz 和8MHz 之间的 SCLK 下运行器件时、由 TI 测试的所有器件都保持其指定的参数性能、如电气特性表中所述。 当 SCLK 低于3.2MHz (低至低至0.8MHz)或高于8MHz (高达16MHz)时、所有被测试的器件都能正常工作。 但也 发现少数 ADC 在参数性能超出规格范围时会出现性能下降(例如、 SNR 降低 1dB、超出规格)、但并没有造成任何灾难性影响。
希望这对您有所帮助。
此致!
萨米哈