This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4432:在打开电灯和关闭电灯之前、基线不稳定

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1278144/afe4432-the-baseline-is-not-stable-before-turn-on-the-light-and-turn-off-the-light

器件型号:AFE4432


我们在 AFE432EVM 原理的基础上、用 AFE432做了一块测试板。 现在、 测试中出现了问题。 收集强光信号后、当电灯关闭并恢复时、信号电平无法恢复到开始状态、但高于开始信号电平。  我们需要您的帮助来查找 rootsource。

软件工具:Bio-VV6.0 Sensing_Installer_

e2e.ti.com/.../AFE4432-test-problem-.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 真诚地期待您的答复。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    有更新吗?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 NDA 下进行此讨论。 我们将使用电子邮件。

    谢谢