This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:JESD 数据包结构

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1278549/adc12dj5200rf-jesd-packet-structure

器件型号:ADC12DJ5200RF

大家好、

我们的应用要求使用 ADC 作为12位、双通道、DDC 旁路、16个通道。

因此、必须根据 TI 数据表中 ADC12DJ5200RF 器件的页码95-96、使用表7.23中的 JMODE 3或41。

JMODE  41的 JESD 数据包结构不明确。   

您能否解释一下 JMODE  3和41的数据包之间的区别以及它们各自的数据包结构。

谢谢。

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Annie:

    第100页上 ADC 的通道映射表有一个拼写错误。 JMODE 3和 JMODE 41应该具有完全相同的通道映射、注释"表7-30也适用于 JMODE 41"。 应该实际读取  表7-29适用于 JMODE 41。 我希望这有助于澄清一点。

    此致!

    埃里克·克莱克纳