This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J65EVM:具有 TSW14J57EVM 的 ADS52J65EVM

Guru**** 2893130 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, ADS52J65EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1278093/ads52j65evm-ads52j65evm-with-the-tsw14j57evm

器件型号:ADS52J65EVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J57EVM

我真的很有兴趣将 ADS52J65EVM 与 TSW14J57EVM 搭配使用。 我之前讲过 TSW14J57EVM 支持  ADS52J65EVM 所使用的 JESD204B 标准和 FMC 连接器、但是、 ADS52J65EVM 文档仅提到了 TSW14J56EVM、该器件现已停产并缺货。 我想再次确认一下 ADS52J65EVM 是否可以与 TSW14J57EVM 配对。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将该主题分配给我的同事 Karthik、他很快就会回来。 据我所知、此协议不受支持。 相反、您可以考虑 TSW14J50。 但我会让 Karthik 确认一次。

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!  

    Shabbir 说得对- TSW14J50是推荐用于 ADS52J65EVM 的 FPGA 板。 为了体现这一点、我们正在创建一个新的 EVM 用户指南。  

    同时、我将通过电子邮件 与您联系、以便共享临时文档、这些文档将指导您如何将 TSW14J50与 ADS52J65EVM 配合使用。  

    谢谢。  

    卡尔蒂克