This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7142:关于 ADC 的查询应用说明

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1277880/ads7142-query-application-note-on-adc

器件型号:ADS7142

您好!

感谢您为数据转换器提供信息源。 我之前提到的一个文档 SBAA338A- 使用单端 ADC 监测 NTC 热敏电阻电路、我发现给出的示例不正确。 示例模型中存在计算误差。 请参阅以下快照、以获得更清楚的信息。  

请交叉验证这一点、并让我知道这些计算是如何完成的。 正在等待您的宝贵回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!   公式中的室温值似乎不正确。  如果您将(X - 1/248.15K)替换为(X - 1/ 298.15K )你应该是好的。  在公式中使用适当的室温项时、6.849K 和1.469M 值正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的支持!