This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8665:模拟前端的信号稳定时间

Guru**** 2887500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8665, MUX508, ADS8661W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1278924/ads8665-signal-settling-time-across-analog-front-end

器件型号:ADS8665
主题中讨论的其他器件: MUX508

我们在设计中使用 ADS8665。 要读取多达8个模拟输入、可使用 MUX508在通道之间进行切换。 我的问题是、当在通道之间切换时、8665 AFE 上的信号稳定时间是多少。 例如、当我在 CH1 (-10V)和 CH2 (+10V)之间切换时、CH2输入在 ADS8665的 AFE 之间稳定下来需要多长时间。 我知道信号稳定时间主要受二阶 LPF 的影响。 它的截止频率为15kHz。 是否有计算稳定时间的公式? 我需要知道这一点、因为在切换到新通道之后和读取输入之前必须在代码中提供延迟。

如果需要更多详细信息、敬请告知。 提前感谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijaya、您好!

    您很难获得有效的数字-这取决于多路复用器通道的循环速度。  转换完成后、ADS8665将根据您的需要长时间保持在采集模式下。  采集时间取决于 CONVST (请参阅图6-1)。  最短时间为1ms、但可以通过保持 CONVST 为低电平来延长该时间。  一个月左右我们推出了一款新器件 ADS8661W、它与 ADS8665基本相同、但具有更宽带宽的 LPF (从15kHz 到400kHz)、如果您对此感兴趣、敬请告知!