This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC101S101:数字馈通波形

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1277850/dac101s101-digital-feedthrough-waveform

器件型号:DAC101S101
主题中讨论的其他器件:DAC8830

团队、您好!

数据表中说明的数字馈通为0.5nV-s。 但是、我的客户请求波形类似于以下内容。

(此波形来自 DAC8830数据表)

数字馈通波形的数据是否可作为基准?

此致、

佐藤町

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sato-San:  

    我怀疑我们对于该器件有这样的图。 Sanjay 可以在周末之后检查我们是否有任何相关数据。  

    此致!

    K·琼斯   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sato-San:  

    该器件非常旧、我无法找到更多信息。  

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonew-san:

    感谢您的答复。
    客户想知道数字馈通将在多长时间内出现多大的峰值电压。
    如果其他产品具有相似的特性、是否可以参考这些产品?

    此致、

    佐藤町

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sato-San:  

    我查看了该系列的所有其他器件的数据表、这些器件均提供相同的 0.5nV-s 规格、而无图形。  数字馈通的出现主要是由于数字信号和电路板布局布线的快速上升时间。  此规格在很大程度上取决于电路板布局、因此我们没有提供最大数量。 您从 DAC8830中共享的图形并不一定会转化为客户会看到的毛刺脉冲、这可能就是工程师在为该系列创建数据表时没有将其包括在内的原因。  

    此致!

    K·琼斯