This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC121S101EVM:EVM 是否需要 MSP430连接到 PC

Guru**** 2911810 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC121S101EVM, DAC121S101, MSP430F5529, DAC101S101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1277512/dac121s101evm-does-the-evm-require-msp430-to-connect-to-pc

器件型号:DAC121S101EVM
主题中讨论的其他器件: DAC121S101MSP430F5529DAC101S101

大家好、

我正计划将  DAC121S101更改为 DAC121S101EVM 上的以下器件、

DAC101S101CIMK/NOPB
DAC121S101CIMK/NOPB

是否需要使用 MSP430F5529 Launchpad 将 EVM 连接到 PC?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    不、您不必这样做。 如果您有其他一些 SPI 控制器、可以用导线将其连接到 EVM 上的相应引脚。 此外、确保您为 EVM 提供所有电源。  

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    感谢您的答复。

    如果客户要将  DAC121S101替换为 DAC101S101、是否需要对 MSP 进行重新编程 ?(12位至10位)

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    不可以、GUI 应该适用于该系列中的所有器件。 只需将10位对齐的数据写入器件、而不是12位数据。

    此致!

    K·琼斯