This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232:用于体重计的 INL

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1276646/ads1232-inl-for-weight-scale

器件型号:ADS1232

您好!

一位客户在称重秤应用中使用该 ADC。 存在 INL 在一定重量范围内恶化的现象。

问题
在 ADC 输入范围内、非线性性能变差近似恒定的点是・μ s?
・为什么在增益= 64,128的情况下使用时没有指定非线性的最大值?
・PGA 旁路电容器的特性是否影响非线性?

//条件
增益128、VREF 3.3V
ADS1232的输入是应变仪桥4000Ω、AINP1-AINN1) 0mV 4 12mV 的输出。

客户拒绝发布 INL 测量数据。
如果您愿意、我可以将数据发送到一个私人电子邮件、地址是 TI 工程师。

由于 Gain128的 INL 只是典型值、因此我认为很难判断、但我想知道 TI 的观点。



此致、
广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroshi-San:

    我们提供了128增益范围的典型 INL 图。  请查看数据表中的图6-22。  您可以看到、INL 的最大幅度在+/-0.5满量程附近出现。

    由于很难在短时间内测量 nV 电平电压、所以未指定最大非线性。  但是、我预计它大约是较低 PGA 增益的最大规格的2倍、或大约为 FSR 的0.002%。

    PGA 旁路电容会影响性能、材质应为极高质量、低电介质吸收。  我们通常建议对 PGA 输出使用 NP0/C0G 陶瓷电容器。  此外、如果电路板上有污染物、助焊剂或油、这可能会导致漏电流、从而导致非线性行为。

    除了 ADC、应变仪也可能具有非线性、可能影响整体 INL。  

    如果可能、客户能否分享原理图、包括所用的 PGA 旁路电容器类型?

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keit-San:

    感谢您的详细解释和支持。
    我已经通过电子邮件将电路图和其他信息发送到您的 PM 地址。

    此致、

    广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroshi-San:

    感谢您提供更多信息。  我将无法在下周一或星期二之前提供后续回复。

    此致、
    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keit-San:

    非常感谢您的支持。
    我将在问题解决后暂时关闭该主题。

    此致、

    广志