This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC43608:特定条件下的压摆率

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1276468/dac43608-slew-rate-in-specific-condition

器件型号:DAC43608

大家好、

当 RL = 47kΩ、 CL = 100pF、VDD = 5V 时、

最大和最小压摆率是多少?

此致、

转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto-San:  

    您 µs 的压摆率类似于数据表中的典型值0.6/μ s:

    我可以在 EVM 上检查这一点、但我无法提供最小/最大值。  

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以在仿真中查看此压摆率?
    请检查一下。
    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kawaoka-San,  

    我们没有此器件的仿真模型。  

    如果您希望在硬件上进行评估、我可以为您提供 EVM 样片。  

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我知道没有仿真模型。

    当 RL = 47 kΩ、CL = 100 pF 且 VDD =μs 时、您告知我们、数据表的典型值接近0.6V/μ s。 1.01V/μ s 的 μs 值是否在我们的预期范围内?

    另外、您说很难提供最大值、但我想检查我必须将其释放为软控件多长时间。
    在意识到上升到5V 所需时间不超过1ms 时是否存在任何问题?
    请确认。
    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kawaoka-San,  

    感谢您分享测量的器件。 μs 您看到的1.01V/μ s 的电压、我认为在1ms 内0到5V 是安全/保守的最大值。  

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    当然。
    μs 很抱歉再次打扰您、但当 RL = 47 kΩ、CL = 100 pF 且 VDD = 5V 时、测量值1.01V/μ s 不是问题吗?

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kawaoka-San,  

     μs 测量值1.01V/μ s 不是问题。 这 μs 数据表中的典型图、甚至显示了略高于0.6V/μ s 的压摆率:

    您可能会看到 器件之间有轻微的差异、但当 RL = 47 kΩ、CL = 100 pF 时、压摆率应保持在您的测量值附近。

    此致!

    卡琳恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我了解。
    谢谢、此致、