This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1285:AVSS 旁路电容器要求

Guru**** 2582675 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1285

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1278718/ads1285-avss-bypass-capacitor-requirement

器件型号:ADS1285

数据表第9节介绍了电源以及 AVDD1和 AVDD2 与 AGND 之间对旁路电容器的需求。  在单电源运行时、AVSS 连接到 AGND。  然而、对于双电源运行、AVSS 为-2.5V、但不建议使用旁路电容器。  是否建议为 AVSS 电源使用旁路电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonard、

    当使用双电源配置时、您将需要在 AVDD1和 AVSS 之间保持1uF+0.1uF 的电容器、并在 AVSS 和接地之间额外添加一个1uF+0.1uF 的电容器。  EVM 用户指南包括展示首选旁路连接方案的原理图。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈、Keith、  我仍想知道为什么我们要在电源轨之间连接一个旁路/滤波器、而不是连接到 GND?  采用单电源时、AVDD1可滤除 GND 噪声、但采用双电源格式时、噪声会滤除到 AVSS 中、从而将噪声引入 AVSS 电源轨。  

    在 EVM 原理图中、我看到 AVSS 和 AGND 之间有一个1uF 电容、如果这是可接受的布置、是否也不应该有一个0.1uF 电容并联来帮助滤除高频噪声?  

    ~伦纳德   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonard、

    在 ADS1285内部、AVDD1电源相对于 AVSS、且该电源的所有高频要求都相对于 AVSS。  在本例中、通过在 AVDD1和 AVSS 之间直接添加电容器、可获得出色的噪声性能。  如果 AVDD1和 AVSS 仅旁路至模拟接地、则器件仍具有良好的性能、但可通过 AVDD1和 AVSS 之间的旁路电容器实现最佳性能。

    关于 AVSS 和模拟 GND 之间的1uF+0.1uF、这取决于电容器和封装尺寸。  对于大多数现代陶瓷电容器、ESR 和 ESL 非常低、单个1uF 陶瓷电容器就足够了。  但是、设计人员将仍然包含较小的0.1uF、以允许所用的1uF 电容器有更多变化。  此外,旧习惯很难打破。  在现代多层陶瓷电容器之前、0.1uF 始终是必需的、但使用现代陶瓷电容器时、情况并非始终如此。

    此致、
    基思