This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:ECG 信号上的噪声使用内部 RLD 放大器

Guru**** 2966070 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1278584/ads1298-noise-on-the-ecg-signals-internal-rld-amp-is-used

器件型号:ADS1298

您好!

我们目前正在针对 ECG 应用使用 ADS1298芯片、它经常会遇到与 RLD 有关的问题、导致测试随机失败。

我们针对这个问题进行了广泛测试、消除了大多数常见问题、如皮肤干燥、连接问题、更换导联问题、电缆问题、肌肉噪声问题、 移动问题)。

我们怀疑 ADS1298的工作不正常。

通过查看论坛、我们发现报告了类似或相同的问题(RLD 上的阻抗不平衡、高噪声、RLD 不能正确降低噪声)、但没有为 ADS1298提供真正的解决方案。

参考资料:

- https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/706043/ads1298-ads1298-right-leg-drive-not-working

- https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1059972/ads1299eegfe-pdk-ecg-noise-problem-rld-is-not-working?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ads1298%25252525252520rld%25252525252520problems#

请提供帮助。

我附上了 ECG 原理图和代码以供参考。

e2e.ti.com/.../ads-config.txt 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供有关"与 RLD 相关的反复问题、导致测试随机失败"的更多详细信息或直观信息?

    ----------------

    让我们后退一步、进行一些检查-

    0.能否在一个通道和所有通道中成功读取内部测试信号?  在继续之前、请确保先完成第0步。

    1. 您使用的 ECG 信号源是什么?  建议先开始/使用 ECG 模拟器。

      使用 ECG 模拟器并确保 RLD 电极连接牢固。

      然后、首先尝试使用内部 RLD 放大器、方法是设置 RLDREF_INT=1以使用内部中间电源电压(AVDD+AVSS)/2

      关闭所有 RLD_SENSP 和 RLD_SENSP 。

      此外、关闭/禁用大多数其他附加功能、例如 WCT。

      并且仅首先从通道1采集 ECG 信号。

      如果成功、依次转到通道2和其他通道一。 和所有通道。

    -------------------------------------------------------

    此外、

    根据提供的原理图-

    为什么会这样

    D2 +/-1V  

     和

    R20 (100k)、C16、C18

    和  

    FB13

    沿着 RLD

    和  

    什么是 SA1?

    然后、N 会怎样呢?

    RLD 电极连接到哪里?

    -------------------------------------------------------

    上述内容与评估套件/板(EVM)参考原理图看起来截然不同。 在实施上述措施之前、是否有人做过一些原型设计测试和 V&V?

    如果不是、建议先查看是否可以修改上面的内容、使其与 EVM 参考原理图类似、然后先进行一些测试和 V&V。

    然后、逐一进行添加/修改。

    谢谢