This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53004:满量程稳定时间1V8

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC53004
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1280682/dac53004-full-scale-settling-time-1v8

器件型号:DAC53004

您好!

在 DAC53004的数据表中、我可以找到从零到满量程的建立时间信息:

针对5.5V 提供了这些信息。 你碰巧对1V8具有它吗?

我应该假设 VDD = 1V8的稳定时间相同、或者我应该假设:

我们的客户需要定义最长稳定时间。

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurelia、

    我们预计输出转换的线性部分与5.5V 情况类似。  并非如此、当输出处于电源电压的~300mV 范围内时、压摆率会降低。  这是由于输出级剩余的电源余量很小。  所以您的估算值基本上是准确的、但是您应该添加~μ V 3µs 用于端点稳定。