This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:斜坡测试模式的阶跃大小是多少?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1279566/adc12dj3200evm-what-is-the-step-size-for-ramp-test-mode

器件型号:ADC12DJ3200EVM

各位专家、您好!

我将 ADC12DJ3200EVM 与 KCU105配合使用。 在斜坡测试模式下、数值分别为1205205741141136169等。 那么、您可以确认测试图形。  

JMODE = 10

器件时钟= 1250 MHz

REFCLK = 78.125 MHz

Sysref = 4.8828125 MHz

k = 16

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj、

    此器件的斜坡模式不是样本斜坡、而是八位位组从0上升到255、然后重复。 您是否有权查看 ILA 中的原始通道数据、以确认斜坡是否按预期运行?

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase W:

    是的、ILA 在那里可以看到收到的斜坡数据。

    此致、

    拉杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase W:

    我已经验证过在斜坡测试模式下接收到的样本、00到 ff 是即将到来的、步长为1、这是预期值。

    感谢您的观看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj、

    我很高兴您能看到斜坡如预期般正常。 在大多数器件中、斜坡测试模式会在传输层之前输出斜坡、因此斜坡出现在采样级。 因此、当设备在传输层之后插入斜坡数据、导致按八位位组斜升时、查看解析的数据可能会有点奇怪。 如果您有任何其他问题、尽管提出来。

    此致、Chase